This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:AIC3104的示例代码

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951488/tlv320aic3104-q1-example-code-for-aic3104

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104EVM-K

您好!

您是否有 AIC3104的示例代码可与客户共享? 我附上了客户的原理图和客户注册设置、您能帮您检查吗?

如果它们使用 MICDET 功能、AIC3104将无法工作且无输出。 如果它们断开 MICDET、AIC3104将正常工作。  

例如、在客户代码中

at #I2CWR=8、7、30、01

调用 ZocSend "80"||X2C (1A) //这意味着将寄存器0x01写入0x80

调用 ZocSend "at#I2CWR=8、7、30、19、01^M"-- AVDD

 调用 ZocDelay  

 调用 ZocSend "C0"||X2C (1A)// 这意味着将寄存器0x19写入0xC0

e2e.ti.com/.../AIC3104.txt

e2e.ti.com/.../_ED8BF3973575EF8D2D00_new.pdf