This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MIC2L、MIC2R 和 MIC1LP (SE)的输入电压电平

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943142/tlv320aic3104-input-voltage-levels-for-mic2l-mic2r-and-mic1lp-se

器件型号:TLV320AIC3104

根据数据表、它指示这些接口的建议输入电平为0.707Vrms。  但是、绝对最小值表示-0.3V、绝对最大值为 AVDD+0.3V。  我们计划注入一个正常的0dBu (专业音频信号) 0.775Vrms (-1.095v 至+1.095v)线路电平信号、但这似乎超出负电压范围。  然而、当用直流耦合模式探测编解码器的输入引脚时、编解码器似乎应用一个直流失调电压来将信号上升至大约0v 至2.19v。  这将使我相信我们处于正确的范围内。  

这些输入是将直流失调电压应用为恒定电平、还是根据输入信号进行变化?  

您能否确认这是否正确使用了编解码器?

可应用于这些接口的最大电压范围是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    如果您的输入信号在 ADC 之前进行交流耦合、  则 ADC 输入级之前的~1.3V 偏置会将交流波形的中心偏置到该电平、应用将正常工作。  如果您将输入信号直流耦合到 ADC、则会损坏器件并超出绝对最大规格。  您在直流耦合输入下看到的任何信号电平转换都是由于输入信号与 AIC3104中的内部电路"对抗"而导致的、因此不建议这样做。

    请注意、您仍需要略微衰减进入 ADC 的输入、或者您将使信号链饱和、因为最大电平为0.707Vrms (+/-1Vpp)、不包括数据表中指定的典型非零增益误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Collin。

    下图是直接连接到编解码器之前的最后一个阶段的捕获。  我们使用的是1uF (C176)交流耦合电容、如下所示。  我们的电路中最终级到编解码器的输入将是+/-1.095v (0dBu 线路电平)信号。  然后、我们将对编解码器的输入增益级进行一些衰减、以确保它不会被削波、因为编解码器只需要0.707vrms。

    那么、只是为了确认这个方法和电路是正确的并且不会损坏编解码器的输入吗?  只需确认一下、因为我们不会施加任何直流偏置来将信号升至电路中的正确输入范围。  编解码器输入级提供的~1.3V 直流偏置电压是否恒定?

    谢谢!!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、如果放大器的输出电压保持在此处所示的范围内、则使用此配置的编解码器输入不会受到损坏。  如果放大器出现故障或对电源轨短路、则较大的电压可能会暂时使其通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。  是的、我们注意到在我们的一个电路板上、由于边沿情况瞬态。  我们计划在电容器的左侧添加一个削波器电路、使其电容不超过大约+/- 1.2V。  再次感谢您的帮助!