This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938079/pcm4222evm-noisy-96-khz
器件型号:PCM4222EVM你(们)好。
我有这个4222评估板、它在44.1kHz 频率下工作得非常完美。 没有噪音、听起来很棒。 在96kHz 采样率下、没有任何器件插入模拟输入时会产生噪声、类似于粉色或白噪声。 我相信我的时钟设置和所有其他设置都是正确的、我愿意接受任何东西来尝试下一个时钟设置。
非常感谢、
Chris
尊敬的 Chris:
欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您能否告诉我们您如何在 PCM4222EVM 上设置开关和跳线?
您好、Tom、
感谢您的欢迎! 非常感谢您花时间帮助解决这个问题。 如果出现错误、我将再次查阅信息表。 下面介绍了迄今为止为96kHz 操作设置的所有内容。
SW1 ------
DSDMODE LO
调制 LO
DSDEN LO
DF LO
FS1 LO
FS0 HI
HPFDL LO
FPFDR LO
PCMEN 高电平
SW2 ----
SUB0 LO
SUB1 LO
SW3 ------
FMT0 LO
FMT1高电平
OWLO LO
OWL1 LO
S/M LO
/DIT LO
DITCLK1 LO
DITCLIK0高
DITFMT LO
DITMONO LO
SW6 ------
X2高
X1 LO
EXTCLK 高电平
跳1开
跳转2开
跳转3
跳转4
跳转5 3和4
跳转6 3和4
祝你一切顺利、
Chris
尊敬的 Chris:
您能否仔细检查 SW3设置? 如果 DITFMT 为 LO、则 FMT0和 FMT1均应为 LO。 遗憾的是、我没有从我的中输入硬件来验证这一点、但让我知道您在结尾处找到的内容
您好、Tom、
抱歉! 这是一个拼写错误、我打算为这三个类型都键入 LO。 以左对齐数据格式运行单元。 返回用户指南、没有找到任何与开关有关的内容。 明天将再次检查。
我目前没有放在合适的外壳中、只是进行测试、噪声是否来自杂散干扰? 在没有外壳的情况下、它在44.1kHz 时没有任何噪声、但没有外壳可能是一个因素...
最棒的
Chris
尊敬的 Chris:
好的-谢谢添加的详细信息! 让我再深入探讨一下这个问题、看看我能为您找到什么。 明天我应该会有硬件、但下周可能会很早、我才会给出答案。
嗨、Chris、
Tom 和我谈到了这一点、我明天应该能够使用硬件测试这一点。 我不会立即看到您的跳线配置出现任何错误、至少关于 PCM4222。 您如何分析音频数据? 您是否正在使用板载设计或直接在音频串行接口接头处进行测量? 您是否已经了解了您可以共享的输出频谱图? 96kHz 的工作频率确实会提供48kHz 的带宽、因此、如果您在可能会遇到一些干扰的区域内有任何超声波传感器、但我倾向于看到这些传感器的工作频率接近80kHz 或更高、因此我不认为这很可能。 您可能还需要探测时钟线、以验证数据格式是否正确、并与处理器或测量设备的预期相符。 如果数据中存在任何偏差、则可能会显著改变本底视噪声。
最棒的
Zak