This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:噪声为96kHz

Guru**** 2560310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938079/pcm4222evm-noisy-96-khz

器件型号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他器件: PCM4222

你(们)好。

我有这个4222评估板、它在44.1kHz 频率下工作得非常完美。 没有噪音、听起来很棒。 在96kHz 采样率下、没有任何器件插入模拟输入时会产生噪声、类似于粉色或白噪声。 我相信我的时钟设置和所有其他设置都是正确的、我愿意接受任何东西来尝试下一个时钟设置。

非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否告诉我们您如何在 PCM4222EVM 上设置开关和跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的欢迎! 非常感谢您花时间帮助解决这个问题。 如果出现错误、我将再次查阅信息表。 下面介绍了迄今为止为96kHz 操作设置的所有内容。

    SW1 ------

    DSDMODE LO

     调制 LO

    DSDEN LO

    DF LO

    FS1 LO

    FS0 HI

    HPFDL LO

    FPFDR LO

    PCMEN 高电平

    SW2 ----

    SUB0 LO

    SUB1 LO

    SW3 ------

    FMT0 LO

    FMT1高电平

    OWLO LO

    OWL1 LO

    S/M LO

    /DIT LO

    DITCLK1 LO

    DITCLIK0高

    DITFMT LO

    DITMONO LO

    SW6 ------

    X2高

    X1 LO

    EXTCLK 高电平

    跳1开

    跳转2开

    跳转3

    跳转4

    跳转5 3和4

    跳转6 3和4

    祝你一切顺利、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否仔细检查 SW3设置?  如果 DITFMT 为 LO、则 FMT0和 FMT1均应为 LO。  遗憾的是、我没有从我的中输入硬件来验证这一点、但让我知道您在结尾处找到的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉! 这是一个拼写错误、我打算为这三个类型都键入 LO。 以左对齐数据格式运行单元。 返回用户指南、没有找到任何与开关有关的内容。 明天将再次检查。

    我目前没有放在合适的外壳中、只是进行测试、噪声是否来自杂散干扰? 在没有外壳的情况下、它在44.1kHz 时没有任何噪声、但没有外壳可能是一个因素...

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好的-谢谢添加的详细信息!  让我再深入探讨一下这个问题、看看我能为您找到什么。  明天我应该会有硬件、但下周可能会很早、我才会给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    Tom 和我谈到了这一点、我明天应该能够使用硬件测试这一点。 我不会立即看到您的跳线配置出现任何错误、至少关于 PCM4222。 您如何分析音频数据? 您是否正在使用板载设计或直接在音频串行接口接头处进行测量? 您是否已经了解了您可以共享的输出频谱图? 96kHz 的工作频率确实会提供48kHz 的带宽、因此、如果您在可能会遇到一些干扰的区域内有任何超声波传感器、但我倾向于看到这些传感器的工作频率接近80kHz 或更高、因此我不认为这很可能。 您可能还需要探测时钟线、以验证数据格式是否正确、并与处理器或测量设备的预期相符。 如果数据中存在任何偏差、则可能会显著改变本底视噪声。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 SPDIF 输出时听到 Logic Pro X 中的噪声。 这是噪声频谱的捕获。 系统能够由 PCM4222计时、因此我相信数据格式正确、只有数字音频信号会发出噪声。 感谢您的帮助!

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我使用 J7 AES-3输出在我们实验中的 EVM 上使用相同的开关设置进行了测试、并观察到以下结果:

    它以96kHz 的频率运行、本底噪声正是我所期望的。 此配置中的 EVM 似乎没有任何问题、除非 EVM 上的某些部件或其他部件损坏。

    不过、您如何将其连接到 Logic Pro X? 我假设您在 EVM 和 PC 之间有一个 XLR 到 USB 音频接口器件? 您可能还需要验证您使用的器件是否支持96kHz 数字音频。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    我正在使用 EVM 上的 SPDIF 端口与 DigiDesign 002R 进行通信。 它能够实现96kHz 的频率。 该接口能够以96kHz 的频率由 EVM 计时、并以96kHz 的频率接收和播放音频。 我使用 EVM 的模拟输入、然后使用 RCA 75欧姆 SPDIF 电缆连接到接口、该接口使用 Firewire 连接到笔记本电脑。 目前本底噪声为-53dBFS。 我目前没有时间或资源继续进行故障排除、因此我想在进一步注意之前、我将使用 EVM 作为外部时钟、为我一直用于监控的转换器提供接口和外部 D 时钟。 似乎正常工作。 我希望没有任何损坏、但我不能花时间尝试进行故障排除。 感谢您的帮助!
    最棒的
    Chris