This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:如何调节 TLV320AIC33532的模拟麦克风 SW 增益或 EQ?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952448/tlv320aic3256-how-to-tune-tlv320aic3256-s-analog-mic-sw-gain-or-eq

器件型号:TLV320AIC3256

您好 TI

如何调整 TLV320AIC33532的模拟麦克风 SW 增益或 EQ?

这是我们的测试结果、低频太低。 低至1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    这是麦克风的预期频率响应吗? 我希望您在抽取滤波器之后检查了高通滤波器(HPF)、并确认低频衰减不是由 HPF 中的大截止频率设置引起的。

    我假设您将使用 miniDSP 和 PPS 进行均衡。 要均衡和增强您共享的响应、您可以使用均衡器和低音架的组合。 具有正增益的低音架(例如、在500-700Hz 左右时约为3-6 dB)可用于将信号从大约300提高到1/2 kHz。 均衡器可用于在~9kHz 时削减增益、并进一步提升至1-3kHz 频带内的频率。 建议不要在任何一级中使用高增益、并使用多个低增益级来获得所需的升压。

    然后、可以在 EQ 之后应用数字增益(使用数字音量)以提高整体信号电平。

    此致。