https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951408/tpa6404-q1-about-dc-diagnostics
器件型号:TPA6404-Q1您好!
客户使用自动直流负载诊断、并发送以下命令:0x2b=0x03;0x04=0x00
诊断结果正常。 负载为单通道连接扬声器(4 Ω)、其他三个通道为4 Ω 电阻器。
他试过几次、发现每一次测试中的电流都不同。 TPA6404-Q1的热性能也有所不同。
在24V 电源下、电流有时为0.5240A、有时为0.598A。
那么、我们需要您的帮助、了解直流诊断的过程以及电流消耗有何不同?
谢谢。