This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:关于直流诊断

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951408/tpa6404-q1-about-dc-diagnostics

器件型号:TPA6404-Q1

您好!

客户使用自动直流负载诊断、并发送以下命令:0x2b=0x03;0x04=0x00

诊断结果正常。 负载为单通道连接扬声器(4 Ω)、其他三个通道为4 Ω 电阻器。

他试过几次、发现每一次测试中的电流都不同。 TPA6404-Q1的热性能也有所不同。

在24V 电源下、电流有时为0.5240A、有时为0.598A。

那么、我们需要您的帮助、了解直流诊断的过程以及电流消耗有何不同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    需要说明的是、不同的4欧姆电阻器或扬声器之间的功率级别是否不同? 您看到的电流是直流诊断运行的结果吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    客户使用相同的4 Ω 电阻器和扬声器。 它们的功率级别是相同的。

    是的、客户仅发送  0x2b=0x03;0x04=0x00、测量总电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Betty

    我想知道他们何时会在发送注释后检查电源电流。

    他们是否检查过 EVM 板或电路板?

    它们应消除其他电路的影响。

    我在 EVM 板上进行了检查、如果设置稳定、则电源电流是稳定的。

    此致、

    Derek