This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:对 PDS 信息的一些观察结果

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, OPA1637, OPA1611, OPA1652, OPA1632, THS4561, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939633/opa1637-some-observations-on-pds-info

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件:PCM1795OPA1611OPA1652OPA1632THS4561TLV320ADC5140

开始查看这一较新的音频 FDA、  

在该应用电路上、我肯定会遇到 CM 电平位移问题、但所述的 Vpp 意味着4mA 中量程与说明3.5mA 中量程的电平位移注释之间存在不一致、  

我个人本会以0.5V DAC 输出 CM 电压为目标来稍微远离 ESD 二极管、文本中的0V、如果每侧的中量程为4mA、Vocm 需要为-4V -这不是一件大事情、但只是一些细节、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    在我的计算中、我看不到 PCM1795数据表的图38与 OPA1637数据表的9.2.1节之间的矛盾...
    您能否按如下所示查看中的仿真文件?

    e2e.ti.com/.../PCM179x_2B00_OPA1637FLT03.TSC

    e2e.ti.com/.../PCM1795Fig53.TSC

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DAC 平均输出电流实际上是3.5mA、那么您设置第一个 FDA 文件的方法是可以的。 但是、在数据表的该部分中、它说-  

    我对第一部分的理解是、平均电流为4mA、而不是3.5mA、每侧的电流为+/-4mA。 我没有查看过 DAC 数据表、但如果是4mA、只需将 FDA 的 Vocm 设置为-4V、并在该电压附近施加差分摆幅-因此需要-10V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Iwata-san、  

    我在 OPA1637数据表中转到了与 THSP210示例相同的 MFB 电路、我阅读的内容更接近、并注意到对我的旧应用手册的引用(当时非常好、 我已经从这项旧工作中移了很多)-它说流程减少了 NG 峰值、实际上不像所附文件中所述、  

    这里是一些详细的审查和重新设计、以便略有改进、  

    e2e.ti.com/.../8030.Some-review-on-the-MFB-filter-in-the-OPA1637-datasheet.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、Iwata-san、  

    我多年来开发的 MFB 工具每隔一段时间就会得到一次改进、因为我有时间和兴趣。 相对较新的更新对设置挑选器件所需的最低 GBP 进行了更深入的分析。 我继续在这篇文章中发布了这种方法。 生成 TI 滤波器工具 RC 编号的旧 FilterPro 工具(大约1989年)确实是根据所需的最小 GBP 猜测的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Iwata-san、  

    现在、我们快速开始下一篇有关 OPA1611中电路小幅改进的 AX 文章、图53、  

    该备选器件表将显示在此处-从两个 OPA1611 ZT 级开始、以升序静态变化、以适合支持+/-5V 电源的 FDA、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    我将在其数据表中附加 PCM1795的模拟输出规格。

    如图所示、中心电流(共模输出电流)为3.5mA、差分输出电流为+/-4mA。
    我曾提到这一点是为了进行所附的仿真。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您分享您的文章。

    我同意旧滤波器专业技术是一个很好的工具。
    现在我使用 Webench 和一些手工计算(我已经计算并表示 了三阶合理函数中的 MFB-FDA-LPF (具有 AOL 和输出阻抗), 当 Aol ->无穷大时,它可以简化为众所周知的二阶合理函数。)  
    当我需要进行一些相补角分析时、我指 的是 TIPL。  
    下面的原理图是我为音频 ADC 修改的 MFB-LPF 与 OPA1637。

    e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_ADC2.TSC

    正如您在此原理图中看到的、由于 OPA1637具有低输入电流噪声、因此我相信它有助于工程师自由选择更高的电阻值。

    因此、我仍想评论一下、OPA1637的输入电流噪声(以及低1/f 噪声)比上一代产品的输入电流噪声更低...但正如您指出的、输入电流噪声在差分互阻抗电路中不是主要噪声、 尤其是低跨阻增益情况... OPA1637的输入阻抗非常高;1Gohm/1pF 如何?

    顺便说一下、我想 OPA1652在您的表中似乎是错误的、即 OPA1632。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、这就是您的设计所产生的结果-相当激进、我计算出您需要19MHz GBP 才能获得20dB 的最小 LG、OPA1637仅为8.5MHz、但我的 GBP 调节例程可以对 RC 值进行预失真、以应对这一情况。  

    在这里、我将 R 重置为低得多的值以进入 OPA1637噪声区域、求解出更低的 NG 峰值、并进行小的 R 调整以更好地适应这种低 GBP 解决方案、集成噪声图(查看输出引脚)显示了显著的改进。 OPA1637上的超高输入 Z 无关跨阻设计、因为我需要在 THS4561的输入端使用一个较大的 C 来提高相位裕度、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Iwata-san、  

    我为理想运算放大器输入了您的 RC 值、我认为您已经对其进行了调整以达到测量结果、我应该从这些开始-好的工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Iwata-san

    如果我看图。 38在 PCM 数据表中、该曲线显示中量程为3.5mA、周围为+/-3mA。 我不得不想、如果你说它是+/-4mA、这意味着如果将极性翻转0.5mA、可能不是、曲线显示3mA、这更有意义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次尝试这个滤波器问题、您的文件名显示 Bessel、仿真显示417kHz、  

    为了做到这一点(Fo 和 Q WISE)、FilterPro 告诉我需要这一点、现在20dB 最小 LG 所需的最小 GBP 非常接近器件编号。 忽略峰值数字、因为其贝塞尔没有峰值、但显然缺少解决方案

    再次将调整后的 RC 值放入原理图、即可在大约420kHz F-3dB 的频率下获得所需的贝塞耳、  

    由于电阻器噪声较低、这将比您发送的噪声低很多

    这里是输出引脚的集成噪声、比较了您发送到该较新解决方案的 RC 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    很抱歉、回复延迟。

    关于 PCM1795的满量程范围、其数据表中的表2显示负输出为+FSR=-5.5mA 和-FSR=-1.5mA、而正输出为 +FSR=-1.5mA 和-FSR=-5.5mA。 因此、我认为 PCM1795具有+/-4mA 差分输出、其中间量程等于-3.5mA。

    而关于 MSB-LPB 原理图、我假设音频 AUX 输入所需的高输入阻抗、OPA1637会将其传输到具有786ksps HiRes 采样的音频 ADC (例如 TLV320ADC5140)。 因此、我选择了比1k Ω 更高的电阻值、并将截止频率设置为400kHz。
    正如您指出的、就其相位裕度而言、设计似乎有点激进...

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Iwatao-san、这是有道理的、DAC 输出为3.5mA、每侧的电流为+/-2mA。