大家好、
目前、我计划在应用中不使用 EVM 模块的情况下测试和检查用于便携式音频/电话的 TLV320AIC3101低功耗立体声音频编解码器的功能。
是否可以在没有 EVM 的情况下测试 TLV320AIC3101、如果是、请提供 支持/过程、以便使用实验室仪器测试和检查此 IC 的功能。
此致、
Ranjith Kumar K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
目前、我计划在应用中不使用 EVM 模块的情况下测试和检查用于便携式音频/电话的 TLV320AIC3101低功耗立体声音频编解码器的功能。
是否可以在没有 EVM 的情况下测试 TLV320AIC3101、如果是、请提供 支持/过程、以便使用实验室仪器测试和检查此 IC 的功能。
此致、
Ranjith Kumar K
您好、Aaron、
感谢您的重播。
目前在我的模块中、我有 TLV320AIC3101以及继电器和收发器模块、没有外部控制器或处理器可对该器件进行编程、也没有通过应用模拟和数字信号来规划测试并验证响应。
测试以下功能。
如果您有在独立模式下测试此 IC (TLV320AIC3101)的任何测试程序、则请提供该程序对于评估组件功能非常有帮助、或者如果有任何其他测试方法(不带 EVM)也非常有用。
再次感谢您的支持。
此致、
Ranjith
联系电话:+91 9945936001
电子邮件:ranjith.k.krishnan@boeing.com
您好、Aaron、
感谢您的回复。
我正在使用外部 I2C 控制器为以下测试配置寄存器、请检查我的以下配置是否正常工作。
使用 MIC1LP/LINE1LP、 MIC1LM/LINE1LM 并在 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP 中读取输出的差分测试:
页0/寄存器0:页选择寄存器(选择页0)
第0页/寄存器1:软件复位寄存器(寄存器的软件复位)
第0页/寄存器3:PLL 编程寄存器 A (禁用 PLL 编程)
第0页/寄存器12:音频编解码器数字滤波器控制寄存器(禁用左 ADC 和右 ADC 高通滤波器控制)
第0页/寄存器15:左侧 ADC PGA 增益控制寄存器(不使左侧 ADC PGA 静音并设置增益)
第0页/寄存器16:右 ADC PGA 增益控制寄存器(不使右 ADC PGA 静音并设置增益)
第‘页/寄存器19:MIC1LP/LINE1LP 至左侧 ADC 控制寄存器(配置‘LINE1LP’和 LINE1LM’差分模式)
第‘页/寄存器24:将 MIC1LP/LINE1LP 更改为右 ADC 控制寄存器(配置‘LINE1LP’和 LINE1LM’差分模式)
第0页/寄存器26:左 AGC 控制寄存器 A (使能和配置左 AGC)
第0页/寄存器27:左 AGC 控制寄存器 B (设置左 AGC 最大增益)
第0页/寄存器28:左 AGC 控制寄存器 C (设置噪声栅极滞后电平控制、左 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)
第0页/寄存器29:右 AGC 控制寄存器 A (设置噪声栅极滞后电平控制、右 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)
第0页/寄存器30:右 AGC 控制寄存器 B (设置右 AGC 最大增益)
第0页/寄存器31:右 AGC 控制寄存器 C (设置噪声栅极滞后电平控制、右 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)
第0页/寄存器34:左 AGC 噪声门去抖寄存器(设置去抖电平)
第0页/寄存器86:LEFT_LOP/M 输出电平控制寄存器(LEFT_LOP/M 输出电平控制寄存器)
第0页/寄存器93:Rright_LOP/M 输出电平控制寄存器(Rright_LOP/M 输出电平控制寄存器)
第0页/寄存器108:断电期间的无源模拟信号旁路选择(配置 SW_L0和 SW_R0)
按停止条件应用 I2C 通信。
5.在 LEFT_LOP 和 RTO_LOP 上读取1kHz 满量程正弦波输入0dB
我不知道如何使用任何 DSP 或处理器测试 DIN 和 DOUT。 因为它需要 ASI 兼容数据。 我没有任何外部处理器/控制器。
是否可以通过配置寄存器来测试不带 DSP/处理器的 DIN 和 DOUT。
已连接样本电路以供参考。
此致、
Ranjith
您好、Aaron、
我很抱歉打扰你。
我在 论坛上对此有问题、因此请以这种方式为您发布此帖子。
目前、TLV320AIC3101 EVM-PDK 用于测试 TLV320AIC3101的性能、但线路输出端没有输出。 测试方法如下所示:
(__LW_AT__1)差分信号在 j61n1l 和 j141n1r 处输入、输入正弦信号的振幅为0.707vrms、1kHz
(__LW_AT__2)根据指南手册中的默认设置设置设置板上的跳转。
测试过程和寄存器配置如文档3101配置文档所示
e2e.ti.com/.../3101configuration.docx
问题是什么? 谢谢!
您好、Aaron、
我很抱歉打扰你。
我在 论坛上对此有问题、因此请以这种方式为您发布此帖子。
更新了。
目前、TLV320AIC3101 EVM-PDK 用于测试 TLV320AIC3101的性能、但线路输出端没有输出。 测试方法如下所示:
(1)差分信号在 j61n1l 和 j141n1r 上输入、输入正弦信号的振幅为0.707vrms、1kHz
(__LW_AT__2)根据指南手册中的默认设置设置设置板上的跳转。
目前尚不清楚的是:
当将 tlv320aic3101evm 和 usbmodevm 一起使用时、两个 EVM 的跳线根据 tlv320aic310evm 和 tlv320aic3101evm-PDK 用户指南进行设置。
测试过程和寄存器配置如文档3101配置文档所示
e2e.ti.com/.../1385.3101configuration.docx
问题是什么? 谢谢!
海
您好、Aaron、
感谢您的回复。
如上所述、我使用以下寄存器配置增益控制。
表83. 第0页/寄存器81:PGA_L 至 LEFT_LOP/M 音量控制寄存器(1:PGA_L 路由至 LEFT_LOP/M、并使用7位寄存器设置与模拟增益值、请参阅表51)。
表90. 第0页/寄存器88:PGA_L 至 Rright_LOP/M 音量控制寄存器(1:PGA_L 路由至 Rright_LOP/M、并使用7位寄存器设置与模拟增益值、请参阅表51)。
表108.第0页/寄存器108:断电期间的无源模拟信号旁路选择(正常信号路径)。
感谢您清除我对 DIN/DOUT 的疑问。
此致、
Ranjith