This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于便携式音频/电话的 TLV320AIC3101低功耗立体声音频编解码器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948385/tlv320aic3101-low-power-stereo-audio-codec-for-portable-audio-telephony

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101

大家好、

目前、我计划在应用中不使用 EVM 模块的情况下测试和检查用于便携式音频/电话的 TLV320AIC3101低功耗立体声音频编解码器的功能。

是否可以在没有 EVM 的情况下测试 TLV320AIC3101、如果是、请提供 支持/过程、以便使用实验室仪器测试和检查此 IC 的功能。

此致、

Ranjith Kumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjith、

    您希望测试什么? 您是否将使用外部控制器/处理器对器件进行编程? 这里提供了有关您正在使用的内容和您想要测试的内容的更多详细信息、这将很有帮助。 EVM 将是与器件通信并对其进行编程以进行评估的最简单方法。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的重播。

    目前在我的模块中、我有 TLV320AIC3101以及继电器和收发器模块、没有外部控制器或处理器可对该器件进行编程、也没有通过应用模拟和数字信号来规划测试并验证响应。

    测试以下功能。

    1. 使用 MIC1LM/LINE1LM 和 MIC1LP/LINE1LP 的单路/差动输入测试
    2. 使用 MIC1LM/LINE1LM 和 MIC1LP/LINE1LP 的模拟输入和数字输出(DOUT)测试
    3. 数字输入(DIN)和模拟输出/ HPROUT

    如果您有在独立模式下测试此 IC (TLV320AIC3101)的任何测试程序、则请提供该程序对于评估组件功能非常有帮助、或者如果有任何其他测试方法(不带 EVM)也非常有用。

     

    再次感谢您的支持。

     

    此致、

    Ranjith

    联系电话:+91 9945936001

    电子邮件:ranjith.k.krishnan@boeing.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjith、

    有许多寄存器只能通过 I2C 进行配置。 寄存器的默认状态在复位时启用、但 ADC、DAC、PGA、输入路由等块默认禁用。

    您将需要一个控制器来通过 I2C 正确配置器件。 此器件没有硬件控制模式。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

    我正在使用外部 I2C 控制器为以下测试配置寄存器、请检查我的以下配置是否正常工作。

    使用 MIC1LP/LINE1LP、 MIC1LM/LINE1LM  并在 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP 中读取输出的差分测试:

    1. ‘RESET 引脚以实现正确操作,至少施加10ns 的“低电平”。
    2. 向 LINE1LP 和 LINE1LM 施加1kHz 满量程正弦波输入
    3. 使用 I2C 配置 TLV320AIC3101寄存器以将输入信号路由到输出
    4. 根据数据表、TLV320AIC3101在快速模式下响应001 1000的 I2C 地址。
    • 对 U6的‘SCL’I2C 时钟应用400kHz (快速模式)。
    • 按启动条件启动 I2C 通信。
    • 发送18十六进制的7位从地址字节(I2C 地址001 1000)。
    • 发送8位寄存器地址和8位寄存器以配置以下寄存器

    页0/寄存器0:页选择寄存器(选择页0)

    第0页/寄存器1:软件复位寄存器(寄存器的软件复位)

    第0页/寄存器3:PLL 编程寄存器 A (禁用 PLL 编程)

    第0页/寄存器12:音频编解码器数字滤波器控制寄存器(禁用左 ADC 和右 ADC 高通滤波器控制)

    第0页/寄存器15:左侧 ADC PGA 增益控制寄存器(不使左侧 ADC PGA 静音并设置增益)

    第0页/寄存器16:右 ADC PGA 增益控制寄存器(不使右 ADC PGA 静音并设置增益)

    ‘页/寄存器19:MIC1LP/LINE1LP 至左侧 ADC 控制寄存器(配置‘LINE1LP’和 LINE1LM’差分模式)

    ‘页/寄存器24:将 MIC1LP/LINE1LP 更改为右 ADC 控制寄存器(配置‘LINE1LP’和 LINE1LM’差分模式)

    第0页/寄存器26:左 AGC 控制寄存器 A (使能和配置左 AGC)

    第0页/寄存器27:左 AGC 控制寄存器 B (设置左 AGC 最大增益)

    第0页/寄存器28:左 AGC 控制寄存器 C (设置噪声栅极滞后电平控制、左 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)

    第0页/寄存器29:右 AGC 控制寄存器 A (设置噪声栅极滞后电平控制、右 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)

    第0页/寄存器30:右 AGC 控制寄存器 B (设置右 AGC 最大增益)

    第0页/寄存器31:右 AGC 控制寄存器 C (设置噪声栅极滞后电平控制、右 AGC 噪声阈值控制和左 AGC 削波步进控制)

    第0页/寄存器34:左 AGC 噪声门去抖寄存器(设置去抖电平)

    第0页/寄存器86:LEFT_LOP/M 输出电平控制寄存器(LEFT_LOP/M 输出电平控制寄存器)

    第0页/寄存器93:Rright_LOP/M 输出电平控制寄存器(Rright_LOP/M 输出电平控制寄存器)

    第0页/寄存器108:断电期间的无源模拟信号旁路选择(配置 SW_L0和 SW_R0)

    按停止条件应用 I2C 通信。

    5.在 LEFT_LOP 和 RTO_LOP 上读取1kHz 满量程正弦波输入0dB

    我不知道如何使用任何 DSP 或处理器测试 DIN 和 DOUT。 因为它需要 ASI 兼容数据。 我没有任何外部处理器/控制器。

    是否可以通过配置寄存器来测试不带 DSP/处理器的 DIN 和 DOUT。

    已连接样本电路以供参考。

    此致、

    Ranjith

    e2e.ti.com/.../1447.Circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjith、

    如果使用看起来像您一样的旁路路径、则配置看起来不错。 如果您需要增益、则需要使用 PGA 旁路路径。 。  

    至于读取 DIN/DOUT、您需要一个外部处理器来执行此操作。 编解码器可以充当主器件并提供 BCLK 和 WCLK 信号、但需要设置外部处理器以以适当的采样率接受数据。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

       我很抱歉打扰你。

      我在 论坛上对此有问题、因此请以这种方式为您发布此帖子。

        目前、TLV320AIC3101 EVM-PDK 用于测试 TLV320AIC3101的性能、但线路输出端没有输出。 测试方法如下所示:

       (__LW_AT__1)差分信号在 j61n1l 和 j141n1r 处输入、输入正弦信号的振幅为0.707vrms、1kHz

       (__LW_AT__2)根据指南手册中的默认设置设置设置板上的跳转。

      测试过程和寄存器配置如文档3101配置文档所示

    e2e.ti.com/.../3101configuration.docx

       问题是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好、Aaron、

       我很抱歉打扰你。

      我在 论坛上对此有问题、因此请以这种方式为您发布此帖子。

       更新了。

      目前、TLV320AIC3101 EVM-PDK 用于测试 TLV320AIC3101的性能、但线路输出端没有输出。 测试方法如下所示:

        (1)差分信号在 j61n1l 和 j141n1r 上输入、输入正弦信号的振幅为0.707vrms、1kHz

       (__LW_AT__2)根据指南手册中的默认设置设置设置板上的跳转。

        

    目前尚不清楚的是:

    当将 tlv320aic3101evm 和 usbmodevm 一起使用时、两个 EVM 的跳线根据 tlv320aic310evm 和 tlv320aic3101evm-PDK 用户指南进行设置。

    1. 连接 USB 胶囊后、根据3101配置文档配置寄存器。 示波器可以在 DOUT 处看到数据输出。 但是、如果音频输入/ADC 的 in1l 和 in1r 被静音、则 DOUT 处仍有数据输出? 为什么?我不知道。
    2.  在 Left_Out 和 right_Out 中,没有正弦波。 为什么?
    3. 您是否需要在 DOUT 和 DIN 处短路?
    4. 输入信号在 in1l 和 in1r 以及 left_out 和 right_out 处、我是否看到输出处的波形? 我还需要什么?

      测试过程和寄存器配置如文档3101配置文档所示

    e2e.ti.com/.../1385.3101configuration.docx

       问题是什么? 谢谢!

     海  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    转至命令"promp"选项卡、然后输入以下内容以获取无源模拟旁路路径。  

    宽30 6C 33  

    这应将 LINE1LP/M 路由到 LEFT_LOP/M、并将 LINE1RP/M 路由到 RIGHT_LOP/M 您是否不需要 ADC 或 DAC?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron,您好

     您的回复。

     我需要 ADC 和 DAC。 但我不知道如何 配置硬件和软件。

     您能告诉我如何 测试 ADC 和 DAC 的性能吗?

     我想知道 ADC 和 DAC 是否 分别进行测试?

     您能告诉我如何 配置 硬件和软件吗?

      此致!

     海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

     

    如上所述、我使用以下寄存器配置增益控制。

    表83. 第0页/寄存器81:PGA_L 至 LEFT_LOP/M 音量控制寄存器(1:PGA_L 路由至 LEFT_LOP/M、并使用7位寄存器设置与模拟增益值、请参阅表51)。

    表90. 第0页/寄存器88:PGA_L 至 Rright_LOP/M 音量控制寄存器(1:PGA_L 路由至 Rright_LOP/M、并使用7位寄存器设置与模拟增益值、请参阅表51)。

    表108.第0页/寄存器108:断电期间的无源模拟信号旁路选择(正常信号路径)。

     

    感谢您清除我对 DIN/DOUT 的疑问。

     

    此致、

    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    您的问题是否与 Ranjith 有关? 如果不是、为了避免混淆、请给我发送一封私人邮件、我们可以在那里讨论未来的问题。  

    此致、

    Aaron