This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2:无输入信号时的异常波形输出

Guru**** 2388620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938283/tpa3130d2-tpa3130d2-abnormal-waveform-output-without-input-signal

器件型号:TPA3130D2
您好、先生、
为了测量单声道低音扬声器应用的 TPA3130输出、我们发现扬声器输出具有无输入信号的音频117KHz 输出。
播放200Hz 声音时,也会加载117KHz
附件是 Macan TPA3130的电路和测量波形。
AMP 的电源来自适配器20V。
请帮助确认是否需要调整任何电路。
BR
Kene2e.ti.com/.../TPA3130_5F00_SCH.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaipeng、

     您是否在使用1K 信号时检查过、LC 滤波器后的输出如何? 根据您的原理图配置、输出频率预计为~400kHz。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaipeng、

    我认为主/从模式是错误的。 请参阅数据表中的表1以配置主模式。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    更改后

    1.R1711 (R1)至5.6H Ω 以及 R1710 (R2) 至卸载、

    同步 PD 100K 欧姆。

    扬声器输出还具有~400kHz/400mV 的音频输出、无输入信号。

    播放200Hz 声音时、也会加载400kHz 声音、请参阅随附的文件。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、   

    更改后

    1.R1711 (R1)至5.6H Ω 以及 R1710 (R2) 至卸载、

    同步 PD 100K 欧姆。

    扬声器输出还具有~400kHz/400mV 的音频输出、无输入信号。

    TPA3130D2适用于低音扬声器应用、 工作频率范围为20~300Hz。

    播放200Hz 声音时 、LC 滤波器后的输出为200Hz 波形、400kHz 也将加载。

    我们稍后还将在我们的 AP 上进行测量。  400K Hz 信号是否会影响低音扬声器的声音质量或 THD?

    BR

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    400kHz FSW 频率噪声不会影响音频性能(20Hz-20kHz)。 使用 AP 仪器进行测试时、应选择 AES-17滤波器来滤除噪声。6.7部分中的数据表典型数据是在400kHz FSW 上采集的。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    功率为20V 时5W 扬声器的 THD 值高于数据表值、是否需要将 TPA3130分为模拟音频 GND? 如何 分频?

    B.R.

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    它不需要分频音频输入即可测试 THD。  

      您是否在 AP 仪器上选择了 AES-17滤波器? 您是否检查了 A 加权噪声值?

    如果 A 加权噪声可以与数据表相关(表6.6、65uV @20dB)、则表明设置没有问题。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:
    已连接 电气输出信号 THD 测量值。

    B.R.

    Kene2e.ti.com/.../20200916-TPA3130-electrical-output-signal-THD-measurement.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    绿色曲线图是输出电压、对吧?

    如果是这样、它被300Hz 滤波器滤波、因此在300Hz THD 增加之后。 有道理。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    是的、 绿色曲线图是输出电压、蓝色曲线是输出 THD。

    将 TPA3130数据表中的 THD 表添加到 电气输出信号 THD 文件中。

    测试条件:BD 模式/增益:20dB/4 Ω@5W 扬声器/PVCC 20V

    对于低音扬声器应用、有一个300Hz 滤波器。

     THD 在100Hz~300Hz 之间增加、 这是正确的值吗?

    B.R.

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我想它是由输出电感器引起的。

    您可以更改其他电感器并再次检查。

    此致、

    Derek