This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:TAS2563 EVM 不适用于0x9C+0x9E 从地址

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940625/tas2563ybgevm-dc-tas2563-evm-not-work-with-0x9c-0x9e-slave-addresses

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好、Sirs、

具有相同的 TAS2563 CFG 0x98+0x9A 和0x9C+0x9E。 TAS2563 EVM 在地址为0x98和0x9A 的 slve 下工作、但在地址为0x9C+0x9E 时没有声音。
TAS2563器件可以在0x9C 和0x9E 情况下发送 ACK、D 类 PWM 正在运行、但没有声音。

您是否可以查看相应的 CFG、以提供将 TAS2563设置为0x9C 和0x9E 的提示?
我们使用 PPC3 GUI 生成了0x9C 和0x9E 代码:





0x98 + 0x9A 硬件设置-外部 I2S ASI。 I2C ACK + D 类放大器正常工作



D 类 PWM 波形-声音正常



0x9C + 0x9E 硬件设置:  -外部 I2S ASI。  I2C ACK、D 类 PWM 正在运行、但没有声音  



D 类 PWM 波形-无声音



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年9月15日  


0x98+0x9A CFG
e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_Stereo_5F00_Test_5F00_0x98_5F00_0x9a_5F00_48KHz_5F00_EC_5F00_BIN1_5F00_Fullset.cfg

0x9C+0x9E CFG
e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_Stereo_5F00_Test_5F00_0x9c_5F00_0x9e_5F00_48KHz_5F00_EC_5F00_BIN1_5F00_Fullset.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    地址为0x9C 和0x9E 的器件很可能需要插槽2和3中的数据、而插槽2和3未使用。 RX 时隙的默认配置为"时隙等于 I2C 地址偏移的单声道"。

    是否可以尝试选择插槽2和3而不是0和1?
    如果需要、我可以提供一些测试程序。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    非常感谢。 您是否愿意提供有关对时隙和 I2C 命令进行编程以修改 CFG 的提示?

    感谢您、此致、

    陈耀恩
    2020年9月16日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以在将器件置于活动模式之前添加命令:

    • 将0x5a 写入寄存器0x08以从插槽0中选择数据
    • 将0x6a 写入寄存器0x08以从插槽1中选择数据

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan、他使用了封装配置...Wayne Chen

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_Test_5F00_9C9E_5F00_0x9c_5F00_0x9e_5F00_48KHz_5F00_EC_5F00_BIN1_5F00_Fullset.cfg