This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 GPIO 配置问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950262/tas2563-question-of-tas2563-gpio-configuration

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

我的客户需要 GPIO 功能、但当前数据表未说明如何使用 GPIO 功能。 我们使用 PPC3 GUI 找到了0x37配置、但仍需要0x37的详细规格。

我们是否可以写入0x37 = 0x30以将 GPIO 取消置为低电平、写入0x37 = 0x38以将 GPIO 置为高电平?  
如何将 GPIO 编程为输入引脚? 我们应该在具有输入模式的位3上读取数据吗?




谢谢、此致、

陈耀恩
2020年10月22日

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队已经在处理这个 e2e 线程。 您很快就会收到答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、将0x30写入寄存器0x37会将 GPIO 设置为低电平、将0x38写入寄存器0x37会将 GPIO 设置为高电平

    通过向寄存器0x37的 GPIO_FUNC_SEL 字段写入0x01、可以将 GPIO 引脚设置为输入。
    GPIO 输入可在寄存器0x36的位6上读取

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Arthur、Wayne Chen