This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:当 TLV320AIC34在主控模式下工作时、无法看到 WCLK 和 BCLK

Guru**** 2529070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948284/tlv320aic34-the-wclk-and-bclk-can-not-been-seen-when-tlv320aic34-works-in-master-mode

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

尊敬的所有人:

我设计了一个 TLV320AIC34电路板、而 TLV320AIC34在主模式下工作。 GPIO2_A 连接频率为12.288MHz 的外部振荡器。 我已准备好使用 TLV320AIC34的数据表、尤其是第22页。 CLKDIV_IN 与 GPIO2_A 相连、CLKOUT_IN 与 CLKDIV_IN 相连、M 设置为1、N 设置为2。 通过此配置、我可以通过 GPIO1_A 看到频率等于12.288M 的波形  PLL_IN 连接到 GPIO2_A、 R 设置为1、P 设置为1、J 设置为8、D 设置为0、 其他配置为默认配置。 理论上,采样频率为 fs=(12.288e6*8*1)/(256*8*1)=48000Hz。 遗憾的是、我无法看到来自 BCLK_A 和 BCLK_A 的任何信号 另一个问题是、从第22页、有一个开关被表示为 CODE_CLKIN、我找不到选择 CLKDIV_OUT 或 PLLDIV_OUT 的寄存器。

原理图和代码随附、您能帮我解决吗? 非常感谢 much.e2e.ti.com/.../TLV320AIC34.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 代码是 here.e2e.ti.com/.../program.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    您解释的配置似乎是正确的。 只需确保、您能否提供寄存器转储、以便我查看所有寄存器?

    在寄存器101中选择 CODE_CLKIN 源。 存在数据表错误、未显示。 您可以查看 TLV320AIC3106数据表以供参考(AIC34本质上是2 AIC3106)。 我还在下面发布了一个图片。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的帮助。 我记下所有寄存器的值、并附加该值。  在配置中、我断开外部 振荡器和 GPIO2_A 之间的连接、并将外部 振荡器连接到 MCLK_A、因此在寄存器102中、选择了"CLKDIV_IN 使用 MCLK_A、PLLCLK_IN 使用 MCLK_A"。 BCLK_A 和 WCLK_A 中仍然没有来自 PIN_K3、PIN_K4的信号、也没有来自 DIN_A 和 DOUT_A 的信号 可以帮帮我吗? 非常感谢。

    此致、

    Yuehai.e2e.ti.com/.../register_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    感谢您分享此信息。 看起来您是在向寄存器102写入0x06。 是这样吗? 如果是、则该寄存器配置不正确。 位 D7-D4应为0101。 这将为 CLKDIV_IN 和 PLLCLK_IN 选择 GPIO2。  

    如果可以、请告诉我。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢! 我尝试将0x00写入寄存器102、但它不起作用。 我在原理图设计中发现了一个错误、我将 AVDD_DAC 连接到 GND (引脚 B3)、但它应该连接到 AVDD、那么当 AVDD_DAC 连接到 GND 时会发生什么情况? AIC34不起作用的原因是什么?

    此致、

    月海。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    我不确定会发生什么情况。 您是否能够将其连接到适当的电源电平并检查其功能?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我现在无法连接到 AVDD_DAC 引脚以达到适当的电源电平、稍后我将设计一个新的评估板。 感谢你的帮助。

    此致、

    月海。