请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3100 您好!
关于 TLV320AIC3100上的电源序列、我的客户提出了一个问题。
(问题)
根据数据表第21页、电源序列如下所述。
1.为 SPKVDD 加电
2.为 IOVDD 加电
3.在 IOVDD 之后立即为 DVDD 加电
4.为 AVDD 和 HPVDD 加电
关于项目3中的“不久之后”,
需要保留多长时间?
它们将估算100μs~1ms 的时间。 没关系吗?
此致、
TAO_2199