This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:IOVDD 上电后“不久”

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949607/tlv320aic3100-about-shortly-after-after-iovdd-power-up

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

关于 TLV320AIC3100上的电源序列、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

根据数据表第21页、电源序列如下所述。

1.为 SPKVDD 加电

2.为 IOVDD 加电

3.在 IOVDD 之后立即为 DVDD 加电

4.为 AVDD 和 HPVDD 加电

 

关于项目3中的“不久之后”,

需要保留多长时间?

它们将估算100μs~1ms 的时间。 没关系吗?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199您好、

    我认为这"不久"意味着在 IOVDD 之后尽快为 DVDD 加电。 1ms 应该完全正常。 请注意、电源已经非常耐定序、但遵循此序列可提供最稳健的运行。  

    此致、

    Aaron