This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TPA3138D2的 SD/FAULT 无法上拉至高电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939045/ccs-sd-fault-of-tpa3138d2-can-not-pull-high

主题中讨论的其他器件:TPA3138D2TPA3118D2

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我在设计中将 TPA3138D2用于音频 PA; 当 GPIO 为高电平时、使用 MCU 控制 SD/故障。的 GPIO (此 GPIO 增加了5V 电平位移) ;为什么 SD/FAULT 的电平 始终处于跳跃状态?

这会导致音频 PA 无法输出音频信号;如何控制 SD/FAULT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    "故障/故障持续跳跃/领导"的含义是什么?

    正如我们的数据表所建议的、SD/FAULT 与 PVCC 相关。 因此、它可以通过100k Ω 电阻器上拉至 PVDD、然后作为开漏输出的 SOC GPIO 仅在必要时下拉。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    我通过100K 电阻直接将 SD/FAULT 上拉至 PVDD,但 TPA3118D2不工作,没有输出音频信号;我测量 SD/FAULT,这个引脚每1.6S 拉高;IC 似乎进入 DC 检测模式,是否有 TPA3118D2请求 PON?

    如果在音频输入保持稳定后 SD/FAULT 下拉为低电平。如何退出 直流检测? 随附 SD/FAULT 的波形图

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    问题发生在何时? 器件是否输出功率?

    我建议您不要连接音频输入、仅连接空闲状态、并检查 SD/故障引脚是否正确。

    恐怕会发生 OC 或其他故障。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持,此问题 已得到解决;由于 SPK 采样路径已组装1uf 电容器,因此移除了 SD/FAULT 引脚,可以拉高;谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    好消息!

    谢谢!