This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:请求 TAS5760寄存器和 I2S 时钟关系

Guru**** 2511325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948576/tas5760xxevm-asking-for-tas5760-register-and-i2s-clock-relationship

器件型号:TAS5760XXEVM

大家好、

如果 I2S 停止1秒并恢复、TAS5760寄存器设置是否会恢复为默认值?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     故障配置和错误状态寄存器(0x08)位3 (CLKE)应该在 I2S 被恢复后返回0、因为这是一个非锁存故障条件。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    谢谢。  

    客户正在关闭电视直流电源并打开电源。

    客户检查 DVDD 始终为 TAS5760提供3.3V 电压。

    但是、客户发现、直流接通后、寄存器值将恢复为默认值。

    是否有任何电源或寄存器设置将使寄存器恢复默认设置?

    I2C 时钟是否会保持低电平、从而使寄存器值恢复为默认值?

    蓝线是 I2C 时钟。

    BR、

    SHH