This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AIC3204 DRC 控制寄存器1复位值检查

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938302/tlv320aic3204-aic3204-drc-control-register-1-reset-value-checking

器件型号:TLV320AIC3204

您好、专家、

一位客户正在其设计中使用 AIC3204。 虽然他们发现当前应用参考指南与之前的应用参考指南之间存在差异。

我没有找到用于介绍此更改的勘误表。 您能否帮助澄清客户可以引用的实际重置值? 客户还想知道旧器件复位值是否与旧材料相符、新器件是否与最新文档相符。 您是否还可以澄清此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我需要检查此修订的原因。 您能告诉我版本的默认值为"0"吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我检查了内部数据表,默认值为‘1’。 因此,‘0’的默认值很可能是第一版数据表(SLOS602A)中的错误。 SLOS602A 是一款非常旧的版本(~2008)。 2012年、我们删除了应用参考指南中的寄存器映射设置。 在应用参考指南中,它是‘1’。

    此致。