This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34EVM-K:当两个编解码器都只使用一条 I2S 总线时、如何进行连接?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/936519/tlv320aic34evm-k-how-to-connect-when-both-two-codecs-use-only-one-i2s-bus

器件型号:TLV320AIC34EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34

尊敬的所有人:

我正在设计使用 TLV320AIC34的电路板。 我们知道、该芯片包含两个相同的音频编解码器、我的问题是、当两个编解码器都只使用一条 I2S 总线时、如何进行连接?  来自主机 CPU 的 MCLK 是否与 TLV320AIC34的 MCLK_A 和 MCLK_B 直接连接、来自主机 CPU 的 SCLK 是否与 TLV320AIC34的 SCLK_A 和 SCLK_B 直接连接、来自主机 CPU 的 WCLK 是否与 TLV320AIC34的 WCLK_A 和 WCLK_B 直接连接、 主机 CPU 的 DOUT 是否直接连接 TLV320AIC34的 DIN_A 和 DIN_B、主机 CPU 的 Din 是否 直接连接 TLV320AIC34的 DOUT_A 和 DOUT_B?

我在等你的帮助,非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuehai、

    是的、我相信您已经正确了。 数字接口引脚应连接在一起并连接到主机。  

    此致、
    Aaron