请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC34EVM-K 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34
尊敬的所有人:
我正在设计使用 TLV320AIC34的电路板。 我们知道、该芯片包含两个相同的音频编解码器、我的问题是、当两个编解码器都只使用一条 I2S 总线时、如何进行连接? 来自主机 CPU 的 MCLK 是否与 TLV320AIC34的 MCLK_A 和 MCLK_B 直接连接、来自主机 CPU 的 SCLK 是否与 TLV320AIC34的 SCLK_A 和 SCLK_B 直接连接、来自主机 CPU 的 WCLK 是否与 TLV320AIC34的 WCLK_A 和 WCLK_B 直接连接、 主机 CPU 的 DOUT 是否直接连接 TLV320AIC34的 DIN_A 和 DIN_B、主机 CPU 的 Din 是否 直接连接 TLV320AIC34的 DOUT_A 和 DOUT_B?
我在等你的帮助,非常感谢。
此致