This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1录制问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959624/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-recording-issue

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好!

首先在后台播放音乐、然后在录制到播放的音乐的同时进行录制、输入和输出!

如何解决此问题?

以下是记录时的寄存器转储:

 

[0]--00-00-00-91-dc-00-00-0A

[8]--00-00-00-00-f0--00-00-00-00-60

[16]-60-0f-f0-7c-78-7c-78

[24]--78-C6-00-fe-00-00-fe-00

----------------------------------------

[32]--00-00-00-00-00---cc-c0-00-00

[40]--00-00-00-00-00-00--2f-af

[48]--00-00-03-00-2f-af-00

[56]--00-0f-000-00-00-00-2f

----------------------------------------

[64]-af-03-00-00-00--2f-af

[72]-0f-00-00-00-00-00-00-00

[80]--00-2f-af-00-00-0b-00

[88]--00-00-2f--af-0b-de-0c

----------------------------------------

[96]--00-00-00-00-00-00-02-00

[104]--00-00-00-30-00-00-00-00-00-00-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我不太理解这个问题。 在播放和录制时、您似乎遇到了一些问题。  请您详细说明问题吗? 或者您有不同的要求吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在没有麦克风的情况下同时播放和录制、将会听到回放数据到捕获的文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    这是否由系统上的回送设置引起? 所记录信号的电平是否与回放信号的电平相同? 回放的左声道和右声道是否分别与录制信号的左声道和右声道耦合? 尝试将"0"编程到第0页的 D2位、寄存器19和寄存器22、以在记录运行时关闭 ADC、并查看对捕获的信号是否有任何影响。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对寄存器19和22的 D2进行编程、则无法从捕获的文件中听到声音。

    另一个尝试是使 ADC 保持通电、并且:

    情况1. 对寄存器43和44的0至 D7位进行编程、这意味着 L&R DAC 未被静音

           对寄存器51和65的0至 D3位进行编程、这意味着 HPLOUT&HPROUT 被静音

    è  可以将回放数据写入捕获的文件中。

    情况2. 对寄存器43和44的 D7位进行编程、这意味着 L&R DAC 被静音

           对寄存器51和65的 D3位进行编程、这意味着 HPLOUT&HPROUT 未被静音

    è  在捕获的文件中没有回放数据、仅从麦克风捕获语音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行其他实验。 器件内没有从 DAC 到 ADC 的路由。 在电路板上、模拟输出与麦克风输入耦合的某个位置。

    我们还知道、HP 输出未与输入耦合。 它可能来自左侧 LOP 和右侧 LOP 输出。 我从寄存器转储中看到、左侧和右侧的 LOP 上电并配置为接收来自 DAC 的输入。 焊接或电路板布局中可能会出现问题、从而导致此耦合。  您是否可以尝试将左右 LOP 静音(第0/Register 86/D3页和第0/Register 93/D3页)并进行检查?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我移除了串联的 MIC 和 HP 输出电容器、但 MIC 仍然可以录制 HP 声音、但声音相对较小。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1.您能否将您的观察结果汇总到如下表中? 您能否使用-6dB 1kHz 测试音调作为每种情况的输入? 我想了解一些定量信息。 在不同场景下看到的耦合水平。 我还添加了线路输出条目。 我假设您在板上使用 LOL 和 LOR 输出、因为我看到它们是从寄存器转储中打开的。

    2.您是否想与我们分享原理图? 我向您发送了一个专用连接请求、您可以使用该通道共享文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我已经向您发送了 sch、我们仅使用 HP 和 MIC2L/R、其他仅保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢大家分享原理图。 您能否告诉我 LOL/R 输出端的电阻器 R1341/2/3/4是否已组装? 如果是、您能否将其拆下并检查联轴器?

    另外、请像我之前要求的那样、为我提供耦合水平的定量测量。 随着频率变化(例如500Hz、1kHz 和10kHz)、耦合行为是否有差异?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diljith:

    我将 HPLCOM 和 HPRCOM 连接到 GND。 似乎听不到串扰。 如何设置以下寄存器? 我仅使用 HP 左右通道和 MIC、其他功能不可用。

    如何设置这些寄存器?

    另一个问题是 MIC 的背景噪声非常大。 你有什么建议? 我没有能够测量 db 的仪器。

     

     

    [217.733773] *--------------------------

    [217.738343] [0]--00-00-00-91---dc-00-00-0A

    [217.744169] [8]-00-00-00-f0-00-00-00-00-60

    [217.748727] [16]-60-0f-f0-7c-78-7c-78

    [217.753334] [24]--78-C6-00-fe-00-00-00-fe-00

    [217.753350] ------------------------------------

    [217.760933] [32]--00-00-00-00-00---cc-c0-00-00

    [217.767754] [40]-00-00-00-00-00-00--2f-af

    [217.772416] [48]--00-00-0b--00-2f-af-00

    [217.777026] [56]--00-07-00-00-0-2f

    [217.777040] ----------------------------------

    [217.785491] [64]-af-0b-000-00-00-00-2f-af

    [217.792395] [72]-07-00-00-00-00-00-00

    [217.797860] [80]--00-2f-af-00-00-00-00-00-00

    [217.803458] -00-00-2f--af-00-C6-0c

    [217.803485] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [217.811919] [96]--00-00-00-00-00-02-00

    [217.818780] [104]--00-00-00-30-00-00-00-00-00-00-00-00-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    只有在 HPL COM 和 HPR COM 接地后、您才能摆脱串扰、观察结果是什么?

    您的耳机是否差分? 您似乎只需要两个单端输出。 如果是、则不需要差动 HPL 和 HPR 输出。

    这是用例吗? 请确认。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diljith:

    是的、这是我的实验结果。

    我用左右声道的耳机作为普通手机.

    如何从寄存器中关闭 COM R/L?
    此外、您是否对麦克风问题有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    第0页的位 D0、寄存器58和寄存器65可用于为 HPLCOM 和 HPRCOM 放大器断电。 然后、您可以使用如下所示的配置。

    关于麦克风、我要求对原理图中的偏置电路进行一些澄清。  

    请对此作出回应、我们可以在私人论坛上进行讨论。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diljith:

    如何设置寄存器? 当前设置为00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    更新了~

    设置为0xC0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为0xC0或0xE0都应该正常、因为您正在使用寄存器58将其断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 SW 关闭 HPCOM R/L、但串扰仍然存在。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    是否存在串扰

    • 第0页、寄存器37、配置为0xE0和
    • 第0页、寄存器38、配置为0x10
    • 第0页的 D0位、寄存器58设置为0
    • 第0页的 D0位,寄存器65设置为0?

    您使用上述设置在 HPLCOM 和 HPRCOM 上观察到什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diljith:

    我们使用了您建议的寄存器值、但它仍然听起来存在串扰、您还有其他建议吗?

    [0]--00-00-00-91-dc-00-00-0A

    [8]--00-00-00-00-f0--00-00-00-00-60

    [16]-60-0f-f0-7c-78-7c-78

    [24]--78-C6-00-fe-00-00-fe-00

    ----------------------------------------

    [32]--00-00-00-00-00---cc-e0-10-00

    [40]--00-00-00-00-00-00--2f-af

    [48]--00-00-0b--00-2f-af-00

    [56]--00-00-04-00-00-00-02f

    ----------------------------------------

    [64]--af-0b-00-00-00--2f-af

    [72]-04-00-00-00-00-00-00

    [80]--00-2f-af-00-00-00-00-00

    [88]--00-00-2f--af-00-C6-00

    ----------------------------------------

    [96]--00-00-00-00-00-00-02-00

    [104]--00-00-00-30-00-00-00-00-00-00-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将与我们的设计团队讨论这些结果。 您有 EVM 吗? 您是否能够在 EVM 上重现相同的行为?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我手头上没有 EVM、否则我想对其进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    您可以帮助申请 EVM 吗?

    该芯片是否支持回波消除? 它是否支持回波消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TI 的网上商店(https://www.ti.com/tool/TLV320AIC3104EVM-K)将有库存。

    该器件没有可编程 DSP 来支持 AEC 等嵌入式算法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    这似乎有机会在不更改为 HW 的情况下解决 SW 的串扰问题吗?

    此外、它还可用于借位? 必须使用它来购买它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有提供借用 EVM 的系统。

    如果不了解根本原因、我将无法评论软件解决方案的适用性。 实施起来肯定会更加复杂、并且可能会产生可闻伪影。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    如何从寄存器内部设置图中的 SW-D1、SW-D2、SW-D3和 SW-D4开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在 EVM 中看不到任何带有这些标签的开关。 您所指的是哪种图?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    这是音频编解码器内的开关、请帮助我确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我有一个 EVM、我已经关闭了数字签名、并且已安装驱动程序、但当软件打开时、可能会出现 USB 连接问题。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已复制我们的器件专家 Aaron 来帮助解决 USB 问题。 您能描述一下您所面临的问题吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    关于开关 D1-D4、通过启用 ADC 和禁用 DAC、这些开关关闭。 这些开关仅在"仅记录模式"下关闭。 数据表中的第10.4.2节提供了一些更多信息。  

    对于 EVM 连接错误、我无法看到您之前在消息中包含的图像。 您可以再次上传吗? 创建答复时,可以使用“插入/编辑媒体”按钮。 插入 EVM 后、LED D2是否亮起? 如果您可以发送 USB-MODEVM 电路板的图像、以便我查看开关和跳线设置、也会有所帮助。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅随附的图片。 

    e2e.ti.com/.../EVM-Photo.zip