This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:在 VINR 上施加4Vpp 时、在 VINL 产生噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1803A, PCM1860, PCM1840, PCM1821, PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963016/pcm1808-noise-is-created-at-vinl-when-4vpp-is-applied-at-vinr

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM1803APCM1860PCM1840PCM1821PCM1820

大家好、团队、

当客户在 VINL (或 VINR)上应用4Vpp 时、在 VINR (或 VINL)上的 PCM1808中会产生噪声。
VCC 为5V。

我参考 了这篇 E2E 帖子 、Ravi 推荐3Vpp。
为什么推荐3Vpp?
如何在 VINR 或 VINL 上施加4Vpp 时避免噪声?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在+5V 电源电压下、PCM1808的满量程模拟输入电压为3Vpp。  施加超过该值会使输入饱和、并且可能会像您所经历的那样增加交叉耦合。

    因此、应使模拟输入小于或等于3Vpp 的满量程输入电压、以避免饱和并增加对另一通道的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、您好!

     

    在当前市场环境中、我们有几个新的 ADC 插座机会、这不需要高性能120dB ADC、而是需要具有成本优势的100dB 范围 ADC。

    PCM1808是最受欢迎的低成本长密封胶 ADC、但竞争对手的 ADC 在过载输入信号摆动时表现更佳。 根本没有串扰。

    我在我的客户处遇到同样的情况、您建议的100dB 低成本、简单硬件控制 ADC 没有这样的行为是什么?

    PCM1860的功能过多、PCM1803A 成本高、您还有什么其他功能?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    如果在过载发生时输入是线路输入、并且源阻抗预计会更低、那么客户是否会考虑在 ADC 之前使用外部衰减器来限制输入电压?   

    我们最近没有直接测试过这种情况、但下次使用 PCM1808进行实验时可以直接测试、看看我们的结果是否与客户匹配。  假设结果匹配、除了限制电压外、我们可能无法提供太多的电压、因为它似乎是 PCM1808的内部性能特征。

    您已经列出了我们的其他硬件控制型双通道 ADC。  PCM1840的双通道型号 PCM1840的两个性能选项即将上线、即 PCM1821 (106dB)和 PCM1820 (113dB)、但其功能与 PCM1860器件类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    为什么会导致此噪声、并且在建议的工作条件中未指定此噪声?
    问题来自模拟端还是数字端?

    客户希望使用满量程输入电压来获得 DR 特性。
    在1kHz 正弦波时、它们不会观察到4Vpp 的噪声、但在15kHz 时观察到4Vpp 的噪声。

    您在上一个帖子中推荐 PCM1840、PCM1821、PCM1820和 PCM1860。
    您确定这些 IC 不会对此噪声产生影响吗?
    您还有其他单通道器件吗?

    他们正在寻找其他在5V Vcc 时使用4Vpp 的方法。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    让我从客户方面添加测量结果。

    它们测量了 PCM1808、PCM1820、PCM1840、PCM1860和 PCM5140。
    输入正弦波为20Hz/1kHz/15kHz @ Fs=48kHz 和20Hz/40Hz/1kHz/2kHz/15kHz/30kHz @ Fs=96kHz。

    除了 PCM1860、它们未观察到串扰和噪声、但在 PCM1860观察到。

    您能帮助检查根本原因如何?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    这项工作现在已有高度的优先次序和关注,但实际上,我们只有在美国重大假期开始前一天才会离开。 请分享数据、我们将尽最大努力进行观察、但直到明年才会进行新的测量。  对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、但我们的团队成员不在、但我们将竭尽所能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    这是如何取得进展的?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我在实验室中查看了 PCM1808、可以确认以下几点:

    1) 1)器件和 EVM 确实符合数据表中给出的通道隔离规格、但这要求另一个通道具有低阻抗连接。 即、将接地或连接电源。 如果另一个通道保持悬空、您将在数据输出中看到更多串扰。

    2) 2)当超过器件的建议工作范围时、第二个通道的调制器看起来也变得不稳定。 这可能是由于其中一个调制器过流时调制器之间的内部耦合引起的、因为这会导致该通道上的电流增加。  

    如 Collin 所述、应将输入电压限制在建议的3Vpp 工作范围内以避免这种行为。

    最棒的

    Zak