This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:I2S

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956708/tlv320aic3254-i2s

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO

您好!

我正在使用"TLVAIC3254"、我想将其与 I2S 配合使用。

我使用“PurePathstudio mini DSP GDE”使此过程流程顺利进行,并以16kHz 的速率在“EVM”上运行该流程

从 TLV 到目标器件的声音非常好(在 TLV 上的 DOUT 上)、但从目标器件到 TLV (在 Din 上)、无法理解(非常饱和)。

我使用示波器测量 DOUT 和 Din 上的信号并将其记录下来:

 

TLV DIN:  

TLV 的 DOUT :

您是否知道为什么我只能单向工作?

 

谢谢!

e2e.ti.com/.../DIN.wave2e.ti.com/.../DOUT.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究这个线程。  但是,您尝试附加的图像没有通过。  您是否会在文本编辑器中使用"插入图像"按钮将其插入?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉我的 mysum. 我将从乞丐中重新开始,我希望你们能看到这张图片。

    我正在使用"TLVAIC3254"、我想将其与 I2S 配合使用。

    我使用“PurePathstudio mini DSP GDE”使此过程流程顺利进行,并以16kHz 的速率在“EVM”上运行该流程

    从 TLV 到目标器件的声音非常好(在 TLV 上的 DOUT 上)、但从目标器件到 TLV (在 Din 上)、无法理解(非常饱和)。

    我使用示波器测量 DOUT 和 Din 上的信号并将其记录下来:

    TLV DIN:  

    TLV 的 DOUT:  

    e2e.ti.com/.../3683.DIN.wav

    e2e.ti.com/.../5611.DOUT.wav

    您是否知道为什么我只能单向工作?

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据格式可能不匹配。 AIC3204上设置的 ASI 数据格式和字长是什么,目标器件是否也使用相同的数据格式和字长? 我看到 DAC miniDSP 中仅处理了正确的通道。 请捕获 FSYNC 和 DIN 信号、并验证数据是否正在右侧 BCLK 插槽中传输。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要有关上述方面的进一步帮助、请告知我们。 我将关闭螺纹。 响应将重新打开线程。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我上周是在假期

    现在、我可以告诉您 AIC3254上的字长是16位、我不知道数据格式(我目前正在搜索它...)
    目标器件使用编解码器 G722、字长为16位

    我还尝试处理两个通道、但我有相同的问题。

    我的 FSYNC 为16kHz、看起来很好

    今天下午、我将验证数据是否正在传输以及数据是否在右侧的 BCLK 时隙中

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用混频器在将左侧和右侧 I2S 数据路由到分离器之前混合该数据。 这样、即使数据在左侧插槽中发送、您也会看到输出。

    您将用于此测试的 BCLK 和 FS 时钟频率是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有目标器件的数据表?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BCLK 为1MHz 、Fs 为16kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,您可以找到有关目标设备的 PCM 的部件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,您可以找到有关目标设备的 PCM 的部件:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享接口数据格式。 在 PPS 中、AIC3254 ASI1默认设置为从器件。 因此、在将其配置为主器件时可能会出现问题。

    请告诉我们

    (1)在 PPS 中进行了更改、以将 ASI1配置为主器件、然后

    (2)在 EVM 上完成的连接、以连接到外部编解码器

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会查看设置和 PPS 配置更改?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实际上正在处理它。

    我想使用 TLV320AIC3254作为从器件、我的 BCLK 为1.152MHz、WCLK 为16kHz、但现在它不工作...

    如果我想尝试将其作为主设备,我应该执行哪种配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件配置可能更简单。 您可以使用 EVM 主板上的 J14接口连接到外部编解码器。

    更多信息、请参阅 EVM 用户指南(ti.com/lit/slau264a)中的第2.4节。

    MCLK、BCLK、LRCLK、DIN 和 DOUT 信号必须通过 J14进行路由、并且必须针对外部连接适当设置 SW2开关。 你试过这个吗? 您面临的问题是什么?

    此致。