This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:是否可以将与主机处理器连接的 TLV320AIC3106-Q1&#39的 I2S 设置为 ESAI 模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966739/tlv320aic3106-q1-does-tlv320aic3106-q1-s-i2s-in-connection-with-host-processor-can-be-set-as-esai-mode

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

你好

再次出现问题。 由于应用处理器 NXP I.MX 的某些限制、我们需要在"与编解码器连接"中将 I2S 设置为 ESAI 模式、以便以不同的采样率路由不同的音频源。 但我在编解码器 TLV320AIC3106-Q1的数据表中没有发现 ESTI 配置。  术语 ESAI (增强型串行音频接口)目前仅 出现在 NXP 应用处理器的设计手册和数据表中。

看起来、与 I2S 相比、EASI 需要更多的功能引脚。

如果 TLVAIC3106-Q1无法支持 ESAI、我们可能需要一个中间器件/桥来解决该问题。

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright、

    遗憾的是、我不熟悉 ESAI 模式。 AIC3106's 数据表中有特定的数字通信要求。 对于 I2S、主机处理器需要能够接受以下格式的数据:

    此致、

    Aaron Estrada