主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101、
您好!
我已使用以下步骤进行配置。
SW_Reset、0x01
Clock_Gen_Multiplexing 0x07 //0b00000111 BCLK
PLL_PR_VAL、0x91 // P = 1 R = 1
PLL_J_VAL、0x30 // J = 48
PLL_D_VAL_MSB、0x00 // D = 0000
PLL_D_VAL_LSB、0x00
ADC_NADC、0x89 //NADC = 9
ADC_mAdc、0x82 //mAdc = 2
ADC_AGSR、0x80 //ASOR = 128
ADC_IADC、0xBC //IADC = 94*2 = 188
ADC_AUDIO_IC_1、0x20 // I2S、20位、无三态
ADC_Processing _BLOCK_SELECTION、0x01
L_ADC_Volume_Control、0x00
MICBIAS_Control、0x00
L_ADC_INPUT_SELECING_L_PGA、0xF3
L_Analog _PGA_Setting、0x00
ADC_Digital、0x80
ADC_F精细_音量_控制、0x08
BCLK = 2.133MHz、LRCK = 44.5KHz。 我将 ADC 的输入作为1KHz 正弦波处理、偏移为100mVpp 和50mV。 记录的数字原始输出似乎是噪声。
如果上述配置可行,并且如果我将20位字长更改为24位而不进行任何其他更改,您能不能再进行吗?