This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:无法使用 MIC2/LINE2R 输入输出 I2S

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966956/tlv320aic3104-i2s-could-not-output-with-mic2-line2r-input

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

这是 Brandon、我们在 Bebuging 编解码器方面遇到了问题、希望您能为我们提供一些有关这方面的见解。

问题:

当输入来自 MIC2R/LINE2R 的音频信号时、我们无法从 I2S 获取输出信号。 我附加了以下原理图和寄存器设置:

寄存器设置:

WriteReg (0x01、0x80);
WriteReg (0x66、0x00);
WriteReg (0x65、0x00);

WriteReg (0x03、0x91);
WriteReg (0x04、0x18);
WriteReg (0x05、0x16);
WriteReg (0x06、0x80);
WriteReg (0x0B、0x01);

WriteReg (0x08、0xD0);

if (8K_RATE = ucRate)

WriteReg (0x02、0xAA);
WriteReg (0x09、0x00);

}else if (16K_RATE = ucRate)

WriteReg (0x02、0x44);
WriteReg (0x09、0x30);

WriteReg (0x12、0xf8);
WriteReg (0x12、0xF4);
WriteReg (0x16、0x04);
WriteReg (0x10、0x0A);

希望你能帮我。

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题是否有更新?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题是否有更新?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题的任何更新、请持续很长时间。

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    很抱歉耽误你的时间。 大部分团队刚从节假日开始返回办公室。  

    查看寄存器配置、我看到 RADC 已通电、PGA 未静音。 我希望 DOUT 上有一些数据。 您能否分享 WCLK、BCLK 和 DOUT 的一些示波器截图?

    我还想了解 MCLK 的频率是多少、以确保 PLL 配置正确。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下内容:

    BCLK:

    DOUT (DOUT):

    MCLK:

    WCLK:

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    您这边有什么新东西吗?

    BR

    Brandon