This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:无法访问 DRE

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955947/tlv320adc5140-unable-to-access-dre

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

我的一位客户正在测试 TLV320ADC5140。 除非具有 DRE 功能、否则它们能够成功运行 TLV320ADC5140。 您是否想帮助查看以下代码? 我想这是因为未写入6C 寄存器。 您是否介意帮助检查是否存在导致 DRE 无法正常工作的其他问题?

非常感谢您的帮助!

DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x00、0x00);//页0
ADC_WriteReg (0x01、0x01);//复位
ADC_WriteReg (0x01、0x00);//复位
DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x02、0x81);// 3.3V
DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x07、0x70);// I2S 32位
ADC_WriteReg (0x13、0x01);//从 MCLK 12288
ADC_WriteReg (0x16、0x08);// 256RATIO
ADC_WriteReg (0x21、0xB0);// GIO1 MCLK 输入
ADC_WriteReg (0x3B、0x10);//MICBIAS VREF2.75
ADC_WriteReg (0x3C、0x09);// CH1 MIC 输入20K // 51403140 DRE
ADC_WriteReg (0x41、0x09);// CH2 MIC 输入20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x46、0x09);// CH3 MIC 输入20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x4B、0x09);// CH4 MIC input 20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x6B、0x09);// 4CH /4 HPF
ADC_WriteReg (0x6D、0x4B);// DRE
ADC_WriteReg (0x3D、vol);// CH1增益00=0dB 效应18=6dB 30=12dB
ADC_WriteReg (0x3E、0xC9);// CH1数字增益 C9=0dB 效应 BD=-6dB B1=-12dB
ADC_WriteReg (0x42、vol);// CH2增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x43、0xC9);// CH2数字增益 C9=0dB N
ADC_WriteReg (0x47、vol);// CH3增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x48、0xC9);// CH3数字增益 C9=0dB
ADC_WriteReg (0x4C、vol);// CH4增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x4D、0xC9);// CH4数字增益 C9=0dB
ADC_WriteReg (0x73、0xF0);// en Ch1 ~4.
ADC_WriteReg (0x74、0xF0);
ADC_WriteReg (0x75、0xE4);// PWRUP

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentin、

    要启用 DRE、客户必须设置:

    -寄存器 DSDP_CFG1 (0x6C)要选择 DRE 或 AGC、复位值为 DRE

    -寄存器 DRE_CFG0 (0x6D) 、用于设置 DRE 触发阈值和最大增益

    -寄存器 CHX_CFG0用于在特定通道上启用 DRE (Ch1_CFG0为0x3C)

    应用手册 《使用 TLV320ADC5140/6140中的动态范围增强器 》将引导您完成所有设置。

    此致、

     佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我是否可以问、打开 DRE 功能时是否需要考虑 TLV320ADC5140的硬件问题?

    我的客户将所有4个 INP 连接在一起、将所有 INP 连接在一起。 在这种情况下、是否可以使用 DRE 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentin、

    DRE 的运行独立于输入连接:单端或差分。 DRE 在单端或差分输入下的工作方式相同。

    如果您的客户以单端模式(直流耦合或交流耦合)连接输入、则 DRE 将按预期运行。 请注意、在输入低于阈值之前、DRE 不会启动。 输出中未检测到 DRE 增益、它只是在信号低于 DRE 阈值时提高了动态范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentin、

    此帖子 提供了有关 DRE 操作的更多信息。

    此致、

     佩德罗