Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955947/tlv320adc5140-unable-to-access-dre
器件型号:TLV320ADC5140您好!
我的一位客户正在测试 TLV320ADC5140。 除非具有 DRE 功能、否则它们能够成功运行 TLV320ADC5140。 您是否想帮助查看以下代码? 我想这是因为未写入6C 寄存器。 您是否介意帮助检查是否存在导致 DRE 无法正常工作的其他问题?
非常感谢您的帮助!
DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x00、0x00);//页0
ADC_WriteReg (0x01、0x01);//复位
ADC_WriteReg (0x01、0x00);//复位
DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x02、0x81);// 3.3V
DrvSYS_DELAY (10000);
ADC_WriteReg (0x07、0x70);// I2S 32位
ADC_WriteReg (0x13、0x01);//从 MCLK 12288
ADC_WriteReg (0x16、0x08);// 256RATIO
ADC_WriteReg (0x21、0xB0);// GIO1 MCLK 输入
ADC_WriteReg (0x3B、0x10);//MICBIAS VREF2.75
ADC_WriteReg (0x3C、0x09);// CH1 MIC 输入20K // 51403140 DRE
ADC_WriteReg (0x41、0x09);// CH2 MIC 输入20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x46、0x09);// CH3 MIC 输入20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x4B、0x09);// CH4 MIC input 20K // 5140 DRE
ADC_WriteReg (0x6B、0x09);// 4CH /4 HPF
ADC_WriteReg (0x6D、0x4B);// DRE
ADC_WriteReg (0x3D、vol);// CH1增益00=0dB 效应18=6dB 30=12dB
ADC_WriteReg (0x3E、0xC9);// CH1数字增益 C9=0dB 效应 BD=-6dB B1=-12dB
ADC_WriteReg (0x42、vol);// CH2增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x43、0xC9);// CH2数字增益 C9=0dB N
ADC_WriteReg (0x47、vol);// CH3增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x48、0xC9);// CH3数字增益 C9=0dB
ADC_WriteReg (0x4C、vol);// CH4增益00=0dB 效应
ADC_WriteReg (0x4D、0xC9);// CH4数字增益 C9=0dB
ADC_WriteReg (0x73、0xF0);// en Ch1 ~4.
ADC_WriteReg (0x74、0xF0);
ADC_WriteReg (0x75、0xE4);// PWRUP
此致