This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681 RC 滤波器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959974/pcm1681-pcm1681-rc-filter

器件型号:PCM1681

e2e.ti.com/.../RC.docx

PCM1681

模拟输出负载电容规格为50pF、非常小、无法满足规格要求、现在仿真结果为12000Pf

 

1如何满足规格

2我们将使用它的电路,它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、我们将延迟回复。  我将能够在星期二(12/1)之前回复您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我已经更新了上述问题,请您回答问题, 并回答 以上最新的问题 ,谢谢 您!  

     

    PCM1681

    模拟输出负载电容规格为50pF、它非常小、以至于我们无法满足规格、

    1 50pF 是总电路吗? 或者 C5=47<50p、那么它可以吗?(C6之后的电路无关?)

     

    2模拟输出负载电阻>5k,我们将使用它的电路,它是否正常? 我如何知道

    负载电阻的影响?

        

    3音频:20~20kHz 测试点 规格: 20Hz/20kHz 频率响应-0.5±0.5dB)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RC_5F00_1128.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅最新文件 RC_1128  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容负载规格仅适用于引脚上的电容。  PCM 的输出只是一个放大器、因此电容负载可能会导致一些稳定性问题。  我假设 C5正在建模寄生电容、而不是电路板上的实际电容(对吗?)。  假设该值小于50pF、这应该是可以的。

    2. 当您阻断所有直流电流并具有大于5kΩ Ω 的负载时,该滤波器适用于 PCM1681。

    谢谢、

    Paul