主题中讨论的其他器件: TAS2558
您好、Sirs、
根据 TAS2557数据表、它支持高达96kHz 的采样率。 但是、PPC3 GUI 没有96kHz 选项。
您是否会提供将其提高到96kHz SR 的技巧? 我们尝试通过 PPC3 GUI 对其进行配置、但该配置与之一致。
TAS2558数据表:
Book 0x00、页面0x00、寄存器0x2F 上的采样率选项
PPC3默认值0x2F=0x2A ->它适用于48kHz 采样率:
写入0x2F = 0x2B ->对于12.288MHz MCLK、96kHz LRCK、正常
写入0x2F = 0x2B ->使用12.288MHz MCLK、96kHz LRCK 无声音
TAS2557 EVM 可在 ROM 模式1和 ROM 模式2下与96kHz、24.576MHz MCLK 配合使用。 这是否意味着 TAS2557仅在 ROM 模式下支持96kHz?
对于96kHz SR、24.576MHz MCLK、情况良好