This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:有关会议演讲者项目的一些问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958273/tlv320aic3254-some-questions-for-meeting-speaker-project

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、团队成员

我的客户在会议演讲者中使用 AIC3254、他们有一些问题需要我们的支持、您能帮助检查并给出一些意见吗?

Q1、当增大该值时、Treble shelf 不起作用。 但它在减小值时起作用。 您能否帮助检查它有什么问题?

 

Q2、使用2频带 EQ 的客户如下所示、频率<150Hz 时输出功率=4W、频率>150Hz 时输出功率高达8W。 但他们发现该频带在150Hz 中有“凸点”。 他们更喜欢去除此“凸点”。 你有什么建议吗? 闪存资源在现有项目文件中似乎是受限的。 请帮助提供一些意见。

 

Q3、客户更喜欢将 EQ 设置为100Hz、但 EQ 值需要根据手机语音进行调整、这意味着他们需要动态调整 EQ 值。 你有什么建议吗?

 

问题4、我们的器件是否具有动态范围增强器功能? 这意味着、如果输入信号很小、我们的器件可以增加增益。 如果输入足够大、增益将不会产生影响。

请查看下面的项目文件以获取参考

e2e.ti.com/.../3254-project-file.zip

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    请查看 BQ GUI 中的换算系数(最后一列)。 对于某些滤波器设置、系数可能必须进行缩放以满足滤波器响应。 该域指示对滤波器系数进行的调节。 在这种情况下、系数按0.505进行缩放、因此滤波器输出将降低0.505x。 这可以通过使用移位标度分量和1/0.505的信号增益来轻松补偿。 ~1.98。

    2.凸点从哪里来? 它是伪迹、还是应该是伪迹?

    3.我不熟悉你试图做什么。 您希望随语音更改 EQ 的哪些参数?

    4、是的、DRC 可用于升压低电平信号。 请增加偏移参数以增加低电平信号。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    如果您需要有关上述方面的进一步帮助、请告知我们。 我将关闭螺纹。 请回复以重新打开主题帖。

    此致。