This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 DAC 中正弦音调的振幅问题

Guru**** 2587095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967395/tas2505-amplitude-issue-in-tas2505-dac-for-sine-tone

器件型号:TAS2505

大家好、  

我们将 TAS2505 DAC 用于声音, 在播放具有一些暂停值的声音时,我们观察到了一些声音振幅变化。  

总音频播放时间为100ms、然后是200ms 的暂停时间。  

当振幅减小时、声音看起来会发生位变。  

请就此为我们提供帮助。  

我正在附加问题快照以及手机上记录的内容。

我们使用 ALSA API 来播放声音。  

采样率为22Kz。  

谢谢你。  

e2e.ti.com/.../t5.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您在布局中使用的是 TAS2505 EVM 吗?

    我想您正在使用 TAS2505的数字输入、正确吗?您能否捕获数字输入数据以检查数字信号是否有问题?

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    这不在评估板上,TAS2505与 Renesas RCAR 板集成。  

    到现在为止、为回放指定的 PFA 输入数据。 在 少数音频回放中、该问题仅会导致振幅下降。 我现在没有 CRO,所以只分享了在电话中录制的输出,并在 Audacity 工具中进行了分析。  

    谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../Sinewave.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您播放的信号是0dBFS 1kHz 音调?如果您使用-3dB 1kHz 音调、该怎么办?

    2.是否可以在不暂停的情况下尝试最后5秒的信号?以检查它是否仍然存在此问题。

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adavappa、

    除了 Raphael 请求的测试之外、您能否共享您在设计中使用的原理图和寄存器配置?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    通过按 驱动程序代码更新硬件采样率可解决此问题。 到目前为止没有任何问题。 如果有任何问题,我将提出新的票。  

    谢谢你。