This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:电源序列

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959284/pcm1860-q1-power-sequence

器件型号:PCM1860-Q1

请告诉我电源定序  

1、何时启动 IOVDD? 是否可以与 DVDD 和 AVDD 同时应用?

关于图71。 AVDD 和 DVDD 分别为3.3V、客户在每个引脚上都有一些电容、这对上升时间略有不同、而 DVDD/IOVDD 早于 AVDD。 有问题吗? 是否可能导致电源到电源的泄漏电流?  

3.建议的关闭顺序是什么? DVDD/IOVDD 和 AVDD 之间将存在轻微的时间差、原因与#2相同。 有问题吗?

所需的循环通电间隔是多少? (开-关间隔)

图71. 为 AVDD 和 DVDD 分别提供3.3V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    PCM186x 对于电源而言非常稳健、并且没有严格的定序要求。 在器件等待 AVDD 和 DVDD 出现后再加电时、如果电源轨同时出现或时间稍有不同、则可以使用。

    我们没有定义严格的电源周期时间、因此我会尽可能谨慎地进行设计。 我认为10ms 应该足够了。

    最棒的

    Zak