请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959284/pcm1860-q1-power-sequence
器件型号:PCM1860-Q1请告诉我电源定序
1、何时启动 IOVDD? 是否可以与 DVDD 和 AVDD 同时应用?
关于图71。 AVDD 和 DVDD 分别为3.3V、客户在每个引脚上都有一些电容、这对上升时间略有不同、而 DVDD/IOVDD 早于 AVDD。 有问题吗? 是否可能导致电源到电源的泄漏电流?
3.建议的关闭顺序是什么? DVDD/IOVDD 和 AVDD 之间将存在轻微的时间差、原因与#2相同。 有问题吗?
所需的循环通电间隔是多少? (开-关间隔)
图71. 为 AVDD 和 DVDD 分别提供3.3V 电压