This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:TI LM48100Q

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963182/lm48100q-q1-ti-lm48100q

器件型号:LM48100Q-Q1

德州仪器(TI) LM48100Q 正面临着一些特殊的行为、下面提供了一些详细信息。 您是否会帮助向 TI 团队寻求建议? 非常感谢。

 

我们在生产线上运行测试、在该测试中、我们检查器件是否能够通过 LM48100Q \FAULT 输出检测扬声器故障。

我们发现、清除故障后、我们的器件中~5%无法驱动扬声器。

重启电源后、器件会恢复、并且能够再次驱动扬声器。

 

我们想知道、在故障清除后、LM48100Q 是否存在任何需要清除下电上电周期的情况下不驱动扬声器?

 

具体而言、这是我们的测试程序:

 

-我们通过使用330欧姆电阻器将扬声器接地来模拟扬声器故障。

-我们发送 I2C OneShot 诊断测试命令。

-我们检查 LM48100Q 故障引脚现在是否被拉至低电平。

-我们断开扬声器和330欧姆电阻器之间的连接

-我们发送诊断测试重置命令。

-我们检查 FAULT 引脚现在再次变为高电平(无故障)。

然后,我们生成一个通过音频放大器播放的音调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢您提供的信息。

    您是否详细了解了电路原理图? 您能否共享原理图文件或电路图?

    此外、您是否还检查了器件或电路板问题? 我的意思是、如果您将设备从一个正常的板更换为一个坏的板、那么板的行为是否相似、或者设备之后的问题是什么?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下回复:

    1)电路原理图:请参阅随附的。


    2) 2)该问题不出在器件或 PCB 上。 在切断电源并重新为 PCB 供电后、PCB 恢复正常。

    3) 3)问题不在设备后面。

     

    希望这对您有所帮助。

     

    从我们的角度来看、我们只是想知道是否存在需要循环通电才能清除的故障情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    是否在检测到输出故障且故障条件已消除后、使用位 B2 DG_RESET 复位器件? 您是否要将此位("0"切换为"1"、然后将"1"切换为"0"以重置器件?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、我们在我们的过程中执行此操作。

    我认为如果我们不这样做,所有设备都将无法通过该测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    如果您在故障排除后尝试再次发送 I2C OneShot 诊断、是否有相同的结果? 如下所示:

    -我们通过使用330欧姆电阻器将扬声器接地来模拟扬声器故障。

    -我们发送 I2C OneShot 诊断测试命令。

    -我们检查 LM48100Q 故障引脚现在是否被拉至低电平。

    -我们断开扬声器和330欧姆电阻器之间的连接

    -我们发送诊断测试重置命令。

    -我们发送 I2C OneShot 诊断测试命令。

    -我们检查 FAULT 引脚现在再次变为高电平(无故障)。

    然后,我们生成一个通过音频放大器播放的音调

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    您对此有任何更新吗? 您有新的观察结果吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的建议。

    检查后、此操作已被尝试、但未成功。

     

    还有其他想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    您能否提供有关如何仿真器件故障的详细信息?

    您是否曾尝试仅为 LM48100Q-Q1使用其他电源? 工作台电源这样的设备、以查看它是否相关?

    如果在验证 FAULT 引脚是否为低电平后从输出端移除扬声器和330欧姆电阻(未连接负载)、您是否有不同的结果?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    您对此有更新吗? 您是否根据我上次的建议获得了更多观察结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    由于不活动、我将关闭此 E2E 主题。 但是、我建议您在我们的 E2E 音频论坛上发布有关该器件的任何其他新问题。 我们的团队很乐意为您提供不同的问题和咨询。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.