This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:BCLK 频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959695/tlv320adc3100-bclk-frequency

器件型号:TLV320ADC3100

您好!

请告诉我、如果在以下条件下使用 TLV320ADC3100、TLV320ADC3100是否可以正常工作?
具体而言、我想知道 FS x 32是否可以应用于 BCLK。

条件
-主模式
- MCLK = 24MHz
- BCLK = 1.536MHz (FS x 32)
- WCLK = 48kHz
-数据- 16位

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我们可以支持24MHz MCLK 并生成所需的 FS 和 BCLK 时钟。

    PLL 和器件时钟树配置如下所示。

    BCLK 可使用4分频器从 ADC MOD CLK 生成。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤