This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:如何连接未使用的引脚

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965799/tlv320dac3101-how-to-connect-unused-pin

器件型号:TLV320DAC3101

您好、先生、

您能帮助检查我们如何连接未使用的引脚、如下面的黄色突出显示的那样?

我们只使用 S运/P 上的扬声器功能通过 I2S。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已收到您的问题。 并将与团队进行核实、并尽快向您提供反馈。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    通常、输出引脚可以保持悬空。 但输入引脚可以通过电阻器连接到 GND、电阻器值可以是10k 欧姆。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin、

    未使用的电源引脚如何?

    HPVDD

    MICBIAS

    SPRVDD

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    通常,未使用的电源引脚可以保持悬空,我将再次对此进行检查。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    所有电源引脚必须连接到建议的工作电压范围。 否则、可能会导致器件运行错误。

    因此、HPVDD 和 SPRVDD 还必须连接到各自的电源。 MICBIAS 由器件在内部生成、因此该引脚可以悬空。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.