This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:PWM 频率

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965866/tas5766m-pwm-frequency

器件型号:TAS5766M

您好!

对于 TAS5766M、我实施了 Ra 和 Rb、以便 PWM 频率为768kHz、但实际输出 PWM 频率为384kHz。

六个原型中有两个有这种现象。

可能的错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像已损坏、因此我将再次发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好!

    您可以再次检查电阻器值、或者在正常电路板和不好电路板之间是否 GVDD 电压不同。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的教学。

    但是、这些值之间似乎没有很大的差异。

    测量值如下。

    电阻值是通过从封装中移除器件来测量的值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    感谢您的观看。 我这边比较不正常。

    您手上是否有 EVM 板用于关联?

    此外、在 Good /NG 板上、您是否可以在一个屏幕中捕获以下波形:

    1. Ra 和 Rb 之间的电压
    2. GVDD 电压

    BR、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的教学。

    GVDD 和 FSW 引脚的电压波形如下所示。

    很好

    不好

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    谢谢。 我觉得好与吴议员之间没有区别,这对我来说是不正常的。

    根据我与设计人员的讨论、在 GVDD 启动过程中、Ra 和 Rb 之间的电压、您是否可以提供良好的 NG 波形? 它将为我们提供额外的详细信息以供分析。 谢谢!

    BR、

    别名  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您与设计人员进行讨论。

    GVDD 和 fsw 在启动过程中的电压波形如下所示。

    在输入智能放大器 WAKE 命令之前、电压值为低电平。

    很好

    NG

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有其他信息。
    即使是使用 NG 板、PWM 输出也几乎每10次变为768kHz。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    波形和 NG 问题对我来说看起来异常。 您的手中是否有 EVM 板、能否取下 NG 器件、然后将其焊接到 EVM 并重试。

    我也会并行进行一些实验。

    BR、

    Alix Wan。