This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TDM 主模式的 PPC3设置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, ADC5140EVM-PDK, ADC3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959403/tlv320adc3140-ppc3-setting-for-tdm-master-mode

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:PCM1840、 ADC5140EVM-PDK、 ADC3140EVM-PDK

您好!

最后、我们的客户获得了 TLV320ADC5140EVM 和 PPC3、而不是用于96KHz TDM 主模式的 PCM1840 EVM。

随附的 PPC3参数设置如图所示、外部 ASI 输入的 S0和 S1均关断。

它们连接外部 MCLK 以激励 ADC5140、但不输出音频总线时钟。

它支持远程应用程序、我手上没有 EVM、但您能不能建议在客户现场错过任何设置?

 

还有一个问题、我们还有 TLV320ADC3140EVM。

将 ADC5140EVM-PDK 替换为 ADC3140EVM-PDK 时、PPC3插入到所连接的位置。

在 PPC3环境中、TLV320ADC3140EVM 是否存在任何功能限制?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我们将与开发团队核实、并与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    BCLK 和 FSYNC 栅极设置似乎已启用。 您是否在禁用后尝试过?

    我要指出的另一件事是、当您连接到器件时、器件不处于激活模式。 屏幕截图中将显示相同的设置。

    GUI 右上角的红色开关必须打开才能将器件置于工作模式(该开关在工作模式下变为绿色)。 如果您在器件设置方面遇到任何问题、请保存.pppc3文件并将其发送给我们。

    当内部数据库对象损坏并且无法正确恢复所有以前的设置时、会发生 GUI 冻结。

    如果用户选择“新建会话”,则它应按预期工作。 如果即使在启动新会话时错误仍然显示、这是因为应用程序无法创建数据库对象。 我不能完全确定为什么会发生这种情况、但如果没有足够的内存来运行应用程序、就可能发生这种情况。

    可以尝试的一些操作:

    1. 以管理模式运行应用程序
    2. 关闭 PC 中正在运行的其他应用程序
    3. 清除临时文件夹。 (C:\Users\< >\AppData\Local\Temp)

     此致。