This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:为什么 THD+N 在降低输入信号电平时保持平缓

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966624/tlv320adc5140-why-thd-n-keep-flat-when-decrease-input-signal-level

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: PCM1862

大家好、

我对 TLV320ADC5140 THD+N 与输入振幅曲线比较好奇。

通常、当降低输入信号电平时、THD+N 会更小。 正如 PCM1862曲线所示。

然而、当禁用 DRE 时、TLV320ADC5140曲线将是平坦的、我是否知道它是如何工作的以保持如此高的性能? 谢谢。  

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    该产品没有什么神奇之处、正如您所怀疑的、如果 ADC5140中的图6以输入信号为基准、那么在噪声主导的区域中、曲线 woudl 具有平坦的向上斜坡轨迹、如 PCM186x 数据表中所示。  这是因为在 SNR 公式中、输入幅度(分子)越来越小、而噪声幅度(分母)是恒定的。

    在 ADCx140数据表中、这些图以"dBFS"为基准、或以 dB 为满量程输入信号。  在这种情况下、分子始终是满量程电平(2Vrms)的恒定电平、因此噪声主导区域是平坦的。   

    因此、简而言之、两条曲线具有相同的信息、这是使用 dBFS 作为 y 轴(ADCx140)与使用"dB 输入"(有时称为"dBc"、表示 dB 载波)之间的差异