This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:关于过流锁存

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959254/tlv320aic3100-about-overcurrent-latching

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

关于 TLV320AIC3100上的过流锁存、我的客户提出了一个问题。

它们将输出滤波器设计如下。 但当输入增益上升时、会发生过流锁存。

 


 

 

当它们尝试移除输出滤波器中的电容器(红色标记)时、不会发生过流锁存。

他们认为、PWM 信号的泄漏电流将由该电容器发生、并发生过流锁存。

这将在过流保护和 EMI 规格目标之间进行权衡。

 

(问题)

他们的理解是否正确?

如果是、您能否就过流锁存和电容器(以上)提供建议或意见?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    这确实是 AIC31xx 和 AIC326x 系列产品中集成的 D 类放大器不时出现的情况、这是由于电容器/铁氧体/扬声器阻抗组合产生的额外瞬态负载导致 D 类输出意外出现高峰值电流的结果。  基本上、输出负载会导致一些接近 D 类开关频率的低阻抗、并导致高于通常的峰值电流、从而使 OCP 检测跳闸。  如果 FB/CL/扬声器之间存在谐振、则所涉及的额外过冲和振铃也会使 OCP 检测跳闸。

    以下应用手册的第3节中提供了经实践检验的推荐输出滤波器组合:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa495/slaa495.pdf