This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1793:PCM1793材料信息

Guru**** 2556340 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958938/pcm1793-pcm1793-material-information

器件型号:PCM1793

请提供 PCM1793的详细信息如下:

ESD 等级

2. 回流焊时间

 IBIS 模型

4. 可焊性要求

 热参数 TC、Tj、Ta、θjc、θja

6. MP 日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     HBM ESD - HBM 2000V

    2.我要求提供这一资料

    此器件没有 IBIS 模型。

    4.我要求提供这一资料

    5.我要求提供这一资料

    6.该器件于2003年3月发布。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HBM ESD - HBM 2000V

    2.该器件在鉴定时符合 JEDEC 标准: IPC/JEDEC J-STD-020C

    此器件没有 IBIS 模型。

    该器件在认证时符合 JEDEC 标准: IPC/JEDEC J-STD-020C

    5、要求提供热性能信息、但通常需要几周时间才能收到报告。

    6.该器件于2003年3月发布。

    IPC/JEDEC J-STD-020C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 它对我有很大帮助!