Other Parts Discussed in Thread: PCM1793
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1793 请提供 PCM1793的详细信息如下:
ESD 等级
2. 回流焊时间
IBIS 模型
4. 可焊性要求
热参数 TC、Tj、Ta、θjc、θja
6. MP 日期
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HBM ESD - HBM 2000V
2.该器件在鉴定时符合 JEDEC 标准: IPC/JEDEC J-STD-020C
此器件没有 IBIS 模型。
该器件在认证时符合 JEDEC 标准: IPC/JEDEC J-STD-020C
5、要求提供热性能信息、但通常需要几周时间才能收到报告。
6.该器件于2003年3月发布。
IPC/JEDEC J-STD-020C