This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:将相同的3.3V 源用于2个编解码器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958835/pcm2906c-using-same-3-3v-source-for-2-codecs

器件型号:PCM2906C

我的设计需要2个 PCM2906C、用于4个输入和8个输出通道。 我希望在 PCM2906C 设计中使用外部 VCCI 源将其置于高性能模式。 我在 RB520S-30-TP 二极管上将 AP7361C-FGE-7稳压器设置为输出4.02V、以便为我提供3.67V 的编解码器输入电压。 我想用第二个二极管拆分4.02V 电源 、并将第二个3.67V 电源运行到第二个编码。 稳压器可提供高达1A 的电流。  这样的设置是否有任何原因无法正常工作?

这是我的原理图的编解码器部分。  USB 来自板载集线器、因此我直接从馈入3.3V 稳压器的5V 电源为编解码器供电。  电路的音频部分位于其他页面上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我看不出为什么两个 PCM2906C 器件不能使用相同的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢、这种情况似乎就是这样。  我还想问一下 VBUS 电源、因为我使用的是连接 USB 的板载集线器。 如果我移除 D+线路上的上拉电阻(如果连接高电平、则集线器会将其读取为自举选项、从而禁用端口)、 如果我使用电路板上的5V 电源提供主 VBUS 电源、我会遇到时序和上电问题吗? 我是否应该通过端口开关分流主 VBUS、使其在集线器处于活动状态之前不会打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    优点-我会选择端口开关。