Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
我的设计需要2个 PCM2906C、用于4个输入和8个输出通道。 我希望在 PCM2906C 设计中使用外部 VCCI 源将其置于高性能模式。 我在 RB520S-30-TP 二极管上将 AP7361C-FGE-7稳压器设置为输出4.02V、以便为我提供3.67V 的编解码器输入电压。 我想用第二个二极管拆分4.02V 电源 、并将第二个3.67V 电源运行到第二个编码。 稳压器可提供高达1A 的电流。 这样的设置是否有任何原因无法正常工作?
这是我的原理图的编解码器部分。 USB 来自板载集线器、因此我直接从馈入3.3V 稳压器的5V 电源为编解码器供电。 电路的音频部分位于其他页面上。