https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965715/tas5548-24-576mhz-mclk-in-support
器件型号:TAS5548主题中讨论的其他器件: TAS5558
您好!
我的系统正在运行24.576MCLK。 TAS5548表示 支持多个 MCLK 值、但 XTALI 的引脚说明指示应连接12.288MHz 时钟。 方框图(图13)还显示了12.288MHz 时的 MCLK。 但是、在数据表的第26页上、它指示 MCLK 可以支持宽范围的频率。
数据表第26页:"该器件接受32、44.1、48、88.2、96、 176.4和192kHz 串行数据、使用64 fs SCLK 时钟和64、128、192、256、384、 或512 * FS MCLK 速率(最高50MHz)。"
我的问题是:
1. XTALI 是否支持1.8V MCLK 输入?
2.是否需要考虑对 PLL 滤波器进行任何更改? 我没有看到任何 PLL 滤波器调优建议、并且希望确保将预期时钟频率加倍不会影响 PLL 调优。
-Adam