This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:支持24.576MHz MCLK

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965715/tas5548-24-576mhz-mclk-in-support

器件型号:TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5558

您好!

我的系统正在运行24.576MCLK。 TAS5548表示 支持多个 MCLK 值、但 XTALI 的引脚说明指示应连接12.288MHz 时钟。 方框图(图13)还显示了12.288MHz 时的 MCLK。 但是、在数据表的第26页上、它指示 MCLK 可以支持宽范围的频率。

数据表第26页:"该器件接受32、44.1、48、88.2、96、 176.4和192kHz 串行数据、使用64 fs SCLK 时钟和64、128、192、256、384、 或512 * FS MCLK 速率(最高50MHz)。"

我的问题是:

1. XTALI 是否支持1.8V MCLK 输入?

2.是否需要考虑对 PLL 滤波器进行任何更改? 我没有看到任何 PLL 滤波器调优建议、并且希望确保将预期时钟频率加倍不会影响 PLL 调优。

-Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TAS5548不支持1.8V 电源区域。

    如果未触发时钟故障、则无法添加 PLL 滤波器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    在 TAS5548的第4页、数据表在标有"5V 容限"的列中列出了1.8V 的电压。 我已在随附的屏幕截图中突出显示了这一点。 我可能读数不正确、但这似乎直接表明 IC 上的这个特定 I/O 是1.8V I/O

    但是、我仍然有一个问题、即24.576MHz 是否是受支持的 MCLK 输入频率? 这将是从我的 SoC 到 TAS5548 XTALI 引脚的24.576MHz 时钟输出。

    我不确定您所说的"PLL 滤波器不能在没有触发时钟故障时添加。" 您能解释一下您在这里的意思吗?

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    在 TAS5548的第4页、数据表在标有"5V 容限"的列中列出了1.8V 的电压。 我已在随附的屏幕截图中突出显示了这一点。 我可能读数不正确、但这似乎直接表明 IC 上的这个特定 I/O 是1.8V I/O

    但是、我仍然有一个问题、即24.576MHz 是否是受支持的 MCLK 输入频率? 这将是从我的 SoC 到 TAS5548 XTALI 引脚的24.576MHz 时钟输出。

    我不确定您所说的"PLL 滤波器不能在没有触发时钟故障时添加。" 您能解释一下您在这里的意思吗?

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.看起来您打算向器件馈送 MCLK、对吧? TAS5548只支持晶体振荡器、但不支持外部 MCLK。 您将需要 TAS5558与外部 MCLK 配合使用、且逻辑电平为3.3V。  

    TAS5548/58是相同的器件、仅有时钟输入配置差异。

    2. 24.576MHz MCLK 是一种好用的选择。

    此致、

    Sam