This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:随机输出中断

Guru**** 2512735 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966062/isow7841-random-output-intruption

器件型号:ISOW7841

大家好、  

这是客户请求、您能告知:

"

尽管我们始终为我们使用的 ISOW7841数字隔离器的输入提供3.3V 电压、但在其输出端随机时间看到的是6-6.5V 电压。

我们想知道这种情况的原因和解决办法。

TI 团队对我们打开的案例做出了回应。 据说其他用户也会遇到这个问题、如果从电源插座的馈入入口再放置至少100uF 的电容器、问题就会得到解决。

在我们的测试中、我们发现问题确实得到了解决。
但是、我们的要求是明确找出此问题的原因并以电气方式解决此问题。 据他说、我们希望在未来的设计中受益于这种经验。

"

提前感谢  

此致  

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    感谢您联系并分享客户反馈。

    ISOW7841数据表的第11节简要介绍了有关原因和必要建议的详细信息。 请向客户分享。  谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao