请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966062/isow7841-random-output-intruption
器件型号:ISOW7841大家好、
这是客户请求、您能告知:
"
尽管我们始终为我们使用的 ISOW7841数字隔离器的输入提供3.3V 电压、但在其输出端随机时间看到的是6-6.5V 电压。
我们想知道这种情况的原因和解决办法。
TI 团队对我们打开的案例做出了回应。 据说其他用户也会遇到这个问题、如果从电源插座的馈入入口再放置至少100uF 的电容器、问题就会得到解决。
在我们的测试中、我们发现问题确实得到了解决。
但是、我们的要求是明确找出此问题的原因并以电气方式解决此问题。 据他说、我们希望在未来的设计中受益于这种经验。
"
提前感谢
此致
Furkan Sefiloglu